博客

RECOM团队的博客文章可以让您深入了解电源转换领域。文章的主题范围极广,从快速指南要点、案例研究,到RECOM首席执行官Karsten Bier所传递的想法,包括他对新冠疫情的看法以及RECOM如何努力来帮助医疗设备制造商。文章内容丰富且易于阅读。定期查看最新发布的评论、新闻和技术见解。如需更多的技术信息,请参阅我们的白皮书、技术报告、常见问题以及Steve Roberts所著的《AC/DC转换器知识手册》和《DC/DC转换器知识手册》。
RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

更强功率、更大余量、更高系统价值

2026-6-19
导轨式电源重新定义:如今控制柜中,电源的额定功率已不再是唯一考量。市场需要紧凑型导轨电源,可稳定承载负载峰值、在严苛环境下稳定运行,并轻松融入现代电源架构,无需额外改造。
详情 >
RECOM  DC/DC电源方案示意图,包含电源IC、变压器及上市时间优化方案
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

从模块选型到分立架构DC/DC电源设计

2026-5-15
当下隔离型DC/DC辅助电源的设计,面临两大相互制约的需求:一方面,研发人员追求更短开发周期、更低项目风险、更快上市速度;另一方面,在成本结构、散热表现、空间利用率与目标应用精准适配等方面的行业要求持续提升。正是在这种矛盾下,需要在成品DC/DC模块与分立拓扑方案之间做出选择。
详情 >
RECOM RMOD4000—— 高耐用电源模块
电动交通 / 运输

RECOM RMOD 电源转换器 —— 电动及混合动力交通设备专用

2026-4-17
RECOM RMOD 系列高耐用 DC/DC 电源转换器具备高可靠性,可提供全系列低压与高压解决方案。该系列转换器精准满足电动及混合动力交通与物流领域的核心需求。
详情 >
Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

面向智能工厂自动化的单相交直流电源

2026-4-3
边缘计算时代的智能工厂自动化已然截然不同,其对分布式和集中式算力的需求大幅提升,同时对供电的要求也更为严苛。如今的智能工厂中,从可编程逻辑控制器、运动控制器,到传感器网络、分布式输入输出模块和边缘人工智能系统,所有设备的运行都依赖稳定、紧凑且稳压的直流供电。大型机械设备通常可自行完成交直流转换,但智能工厂中数量众多的分布式智能元器件却不具备这一能...
详情 >
Isolated power supply design with transformer and ICs
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案

2026-3-13
RECOM 拥有 50 余年 DC/DC 电源转换解决方案研发经验,依托持续技术创新与质量、可靠性、功率密度的不断优化,奠定行业地位。除成熟的 DC/DC 模块产品线外,RECOM 进一步拓展自主研发电源IC阵容,该类电源IC已应用于多款模块产品。此类IC可确保全温度与负载范围内电气性能稳定一致,支持大批量生产实现规模效益。
详情 >
微芯片上带有绿植的生态电源

气候变化与电子设备的能效问题

2025-12-5
气候变化带来的影响已显而易见:反季节热浪、非正常降雪、持续数周降雨,以及足以将百年老树连根拔起的强风暴。许多人都希望减少自身碳排放,却常觉得个人贡献微不足道。然而,正如一个人拿着沙袋无法阻挡洪水,数百万人齐心协力却能防范大规模灾害。无论多么微小的行动,一旦积少成多,便会产生巨大影响。
详情 >
配备先进工业自动化系统的未来智能工厂
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会

2025-11-14
电源是工业自动化领域的 “无名英雄”。在 2025 年 SPS 展会上,RECOM 将展示其最新创新成果(包括 RACPRO1 系列),以满足严苛工业环境下对高能效、高可靠性自动化不断变化的需求。
详情 >
RECOM电源在配备机械臂的工业自动化系统中的应用
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

自动化领域的高效电源解决方案

2025-10-17
可靠的电源是所有自动化解决方案的核心基础。当前工业生产面临着日益严苛的要求:控制柜体积需更紧凑、环境温度需耐受更高、维护周期需进一步缩短,且智能系统对传统电源装置的性能限制也更为严格。因此,规划人员与用户愈发将电源视为整个自动化系统的有机组成部分 —— 其附加功能、使用寿命及操作便捷性均被纳入考量范畴。
详情 >
带有互联电源装置和网络电缆的服务器机柜

电源装置与网络安全风险:一个常被忽视的问题

2025-9-19
联网电源装置(PSU)为系统管理带来诸多益处,但同时也引入了一系列网络攻击漏洞。对于当今的系统设计人员而言,必须高度重视网络安全问题。
详情 >
医院的心电监护仪显示心率和心电图读数
医疗

医疗设备中的电源集成挑战

2025-9-5
医疗设备对电源系统的要求极为严苛,需同时满足严格的安全标准,且具备卓越的可靠性、超低噪音、紧凑坚固的结构以及优异的环境适应性。这一设计标准能够确保设备在极端苛刻的医疗环境中实现关乎生命的关键性能,同时符合全球范围内严格的医疗安全标准与法规要求。
详情 >
替代文字:以太网线缆特写,带有透明的 RJ45 连接器
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RACM30-K/277 系列为 PoE 和 PoE+ 应用供电

2025-8-22
RECOM 的 RACM30-K/277 电源转换器为 PoE 和 PoE+ 电力注入提供紧凑、高效且符合标准的解决方案。这些多功能 AC/DC 模块是工业和嵌入式应用的理想选择,可简化设计、减少布线,并在严苛环境下确保为以太网连接设备提供可靠的电力输送。
详情 >
汉堡港夜间集装箱船

RECOM 的原产地策略将关税影响降至最低

2025-7-25
RECOM 凭借着 50 年打造的韧性供应链历史,充分利用原产地策略,旨在保护公司免受近期关税的影响。
详情 >
电源隔离示意图,显示混乱的电力被转换为稳定的输出,象征着工作电压和测试电压。

隔离的重要性(工作电压与测试电压)

2025-6-6
电源中的电气隔离不仅仅是关乎安全——它是性能和可靠性的基石。本篇博客将探讨隔离屏障的概念以及工作电压和测试电压之间的区别。它还将讨论标准为何重要,帮助工程师设计出满足当今严苛法规和应用需求的稳健系统。
详情 >
存在问题的工业电源
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

了解 DIN 导轨电源的热降额和负载降额

2025-5-23
电源的高效运行取决于对热量和负载条件的管理。本博客将介绍热降额、对流冷却和 PCB 设计策略,以提高可靠性。了解 RECOM 的 RACPRO1 DIN 导轨电源如何在工业应用中利用烟囱效应实现出色的被动冷却。
详情 >
电源控制系统专题图片
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

供电高峰负荷--多长时间多少负荷?

2025-5-9
选择电源不仅仅是确保额定输出功率大于预期负载就可以 “称心如意”。预期负载只是问题的一部分。大多数应用都有一个典型负载、一个最大负载,以及超出典型负载和最大负载的短暂峰值负载。为了适应这种情况,电源可以在有限的时间内提供超过其最大额定值的峰值负载。电源效率至关重要,因为它可以减少能耗,并通过最大限度地减少浪费和发热来提高整体性能。
详情 >
带有多个硬盘托架和状态指示灯 LED 的机架式服务器特写

预期寿命与平均故障间隔时间(MTBF)的区别

2025-4-25
在评估设备使用寿命和维护成本时,故障分析和预期寿命计算至关重要。用于此类评估的两个等级--平均故障间隔时间(MTBF)和预期寿命--有时会被混淆,因此让我们来探讨一下两者在含义上的区别。
详情 >
带有铜线圈和电流的工业功率因数校正元件
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

工业电力系统中的功率因数校正为何重要?

2025-4-11
功率因数校正(PFC)可减少交流电源系统中的能源浪费和基础设施压力,从而显著提高效率。本博客介绍了功率因数 (PF) 的概念,解释了低功率因数造成的问题,并概述了 PFC 的优势。它还重点介绍了 RECOM 的高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源,该电源具有主动 PFC 功能,可提高电源质量和可靠性。
详情 >
带有明亮发光、展示烟囱效应的印刷电路板特写
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

测量电源效率及其重要性

2025-3-28
电源效率对性能和成本效益都至关重要,影响着能源使用、运行可靠性和长期节约。假设一个典型电源的运行寿命为五年,那么由于效率较低而浪费的能源将比原始电源的成本更高!
详情 >
RECOM RACPRO1 导轨式电源
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?

2025-3-14
可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、过流和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源的先进功能。
详情 >
一个墙上挂着的时钟,上面写着 “平均故障间隔时间”

了解平均故障间隔时间(MTBF)

2025-2-21
平均故障间隔时间 (MTBF) 是您在产品数据表中看到的常见指标,通常作为可靠性和耐用性的标志。但是,尽管 MTBF 被广泛使用, 也是工程学中最容易被误解的数字之一。
详情 >
RECOM 的 DIN 导轨安装式电子断路器
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源 / 运输

可信赖的RACPRO1系列熔断器和断路器跳闸

2025-2-7
请看上图所示的布置(图 1)。主配电柜(应用 #1)由 480W 24VDC 电源(RACPRO1-T480/24V)供电。负载为 5A 的次级开关柜(应用 #2)通过 25m长的电缆由同一电源供电。为加强保护,远程应用包括一个直流断路器。
详情 >
RECOM RACPRO1-T480/24 导轨式电源
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

RECOM RACPRO1 系列:下一代 DIN 导轨电源

2025-1-22
RECOM公司自 1975 年成立以来,始终专注于创新、性能和品质。因此公司推出了一系列高可靠性电源解决方案 —— 包括 AC/DC 电源、DC/DC 转换器和开关稳压器,这些产品已在工业、医疗、国防、电信、交通和能源等行业从控制柜到传感器的各种苛刻应用中得到了验证。
详情 >
展示烟囱、涡轮机及周边基础设施的发电厂示意图
基础设施 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天

用于燃料电池解决方案的千瓦级 DC/DC 转换器

2025-1-10
燃料电池是一种电化学装置,可将气态燃料(通常是氢)的化学能直接转化为电能。这一过程发生在反应室或 “电池 ”中(图 1)。当氢作为燃料时,过程类似于反向电解。在电解过程中,电能将水分成氢气和氧气,在阴极产生氢气,在阳极产生氧气,氢氧比例为 2:1(H₂O)。相反,在氢燃料电池中,氢与氧气(来自空气或纯氧)结合产生电流,唯一的副产品是水和热量。
详情 >
电气设计中的蓝色背景和电线杆的插图

用于直流-直流 (DC/DC) 转换的开关稳压器与线性稳压器的优缺点对比

2024-12-13
直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关稳压器拓扑结构的发展。在具体应用中,开关稳压器与线性稳压器各有其优缺点,本博客将对两者进行比较和对比。
详情 >
在深色背景下辐射的蓝色旋转能量形状
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源

降压开关稳压器:原理、性能及应用

2024-11-29
开关稳压器拓扑结构因其高效率和设计灵活性,备受通用电源转换应用的青睐。因此,我们已开发了多种开关拓扑结构,以满足广泛的应用需求。
详情 >
一名工人在工厂环境中操作两个工业机械臂之间的控制面板
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

了解工业自动化中与电源监管相关的各种安全标准

2024-11-15
在工业自动化系统中,负载(设备和机械)及人员的安全至关重要。电源当然是这些系统的关键组成部分。然而,如果管理不当,它们也可能带来潜在风险。本博客将讨论工业环境中与电源相关的设备和人员的安全要求。
详情 >
REDIN AC/DC 导轨系列
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

选择合适的 DIN 导轨电源

2024-10-18
DIN 导轨电源相比传统电源有许多优点。首先,DIN 导轨电源采用模块化设计,易于安装且节省空间。它们安装在 DIN 导轨上,尤其适合空间有限或需要便捷接入电源的应用场景。有多种尺寸、电压和功率可供选择,以满足不同需求。
详情 >
维修机器的工程师
国防和海事 / 工业和自动化

运行可靠性:工业电源的关键指标

2024-10-4
为确保电源能在各类应用场景,尤其是在严苛的工业环境中为设备持续运行提供支持,确保电源设计具有较高的运行可靠性至关重要。本博客将从以下几个方面探讨运行可靠性:运行可靠性的定义、评估方法以及 RECOM 电源设计如何最大限度地提高运行可靠性。
详情 >
RECOM 的 REDIN120-24、REDIIN240-24、REDIIN480-24 DIN 导轨安装式电源
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

纤薄型 DIN 导轨安装电源

2024-9-6
DIN 导轨安装的理念自 20 世纪 20 年代首次引入以来,已经彻底革新了电气柜设计,统一开关设备的安装标准,并可在制造商之间进行互换。DIN 代表“Deutsche Industrie Norm”或“德国工业标准”,DIN 导轨系统的成功迅速传播到德国以外的地区,最终成为欧洲标准 DIN EN 60715。
详情 >
蓝色六边形背景上的数字医疗保健图标
医疗 / 工业和自动化

经济型医用级电源:直流电机驱动的优选解决方案

2024-8-23
在各种医疗应用中,功能强大的直流电机扮演着不可或缺的角色。它们广泛用于医疗床和手术台的升降、旋转和倾斜等重型操作,精密手术机器人的操纵以及呼吸机的气压控制。直流电机凭借其出色的功率重量比、高可靠性和低速高扭矩等特性,成为机械臂和病床机械装置的理想之选。通过与合适的传动装置配合,还可用于透析和输血设备中精确泵送液体。
详情 >
现代可再生能源技术示意图
基础设施 / 工业和自动化 / 汽车 / 电动交通 / 运输

双向电源的应用:从电动汽车充电到电网稳定

2024-8-9
随着世界逐渐从使用化石燃料转向可再生能源,电网也在随之不断变化以跟上这一趋势。大型煤炭、天然气或核电站以垄断的方式向消费者供电的传统方式正在逐渐被智能电网所取代,这种电网将公共和私人供应商提供的传统能源和可再生能源相结合。为了确保各个智能电网元件之间电力的有效传输,对双向电源的需求也相应增加。本博客将探讨双向电源及其应用以及 RECOM...
详情 >
机械臂在仓库中堆叠箱子
工业和自动化 / 建筑和智能家居

自动化仓库:RECOM 应用案例概述

2024-7-26
自动化物流管理正在提高生产力、降低成本并以更快的速度将产品交付到客户手中。这些复杂的系统尽可能使用现成的元器件,但由于电气和环境规范的要求,往往需要定制设计的电力传输系统。本博客将讨论其中一个自动化仓库应用的细节,以及 RECOM 独特的产品和服务组合如何满足客户需求。
详情 >
带有发光灯的未来感电路板
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

宽带隙栅极驱动器的新兴发展趋势

2024-7-12
宽带隙 (WBG) 功率晶体管正逐渐成为主流,不断有新产品涌入市场。栅极驱动器也必须不断发展以满足这些新器件的要求。在本博客中,我们将重点介绍 WBG 功率开关器件技术的一些最新创新,以及栅极驱动器及其电源如何应对所带来的挑战。
详情 >
黄色工程车辆前的电动汽车充电器
汽车 / 电动交通 / 运输 / 铁路

面向交通运输应用的 DC/DC 转换器

2024-6-28
非公路电动车辆 (EV) 涵盖从电动叉车到拖拉机再到挖掘机等诸多应用。其应用场景包括机场摆渡车和高尔夫球车等载人交通工具;建筑、采矿和园林等行业所用的户外设备;或托盘装载机、叉车和自动导引车等室内设备。
详情 >
蓝色背景下的 RECOM R24C2T25 系列
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题

2024-6-14
碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 器件的栅极驱动器电源必须满足这些宽带隙半导体的独特偏置要求。本博客将讨论在 SiC 和 GaN 应用中设计栅极驱动器电源时需要考虑的关键因素。
详情 >
人手操作笔记本电脑键盘,机械手从笔记本电脑屏幕中指出

释放 AI 力量,变革 PCB 设计

2024-5-31
开始人工智能 (AI) 辅助 PCB 设计,一种最简单方法就是在 CELUS 设计平台上注册:app.celus.io。
详情 >
印刷计算机主板特写
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现

2024-5-17
众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发更高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作用。下文列出了一些有助于优化电源设计的新材料。
详情 >
显示电池电量的智能手机无线充电站
汽车 / 电动交通 / 运输

无线充电应用的电源设计要求

2024-5-3
无线电力传输 (WPT) 应用涉及在无物理连接的情况下将电力从电源传输到负载。此类应用通常采用电感耦合等技术,通过电磁场来传输电力。 本博客将讨论在 WPT 应用中,电源对于确保高效、安全的电力传输所发挥的关键作用。
详情 >
一只机器人手触摸地球仪,象征其全球影响力
基础设施 / 工业和自动化 / 数据通信和电信 / 运输

为边缘 AI 节点供电:边缘 AI 对供电系统设计的影响

2024-4-19
什么是边缘 AI?边缘 AI 是将 AI 模型直接部署在位于网络边缘的设备上;此举可通过采用设备上的处理功能来实现低延迟响应,从而减少对云计算的依赖。若将边缘 AI 添加到物联网系统(构成 AIoT(人工智能物联网)系统的组合)中,则还可以分析传感器数据、识别模式、得出推论并在本地层面做出决策,从而尽量减少数据过载;然后,只需要通过网关传输相关结...
详情 >
一名工人在工业环境中监控机械臂焊接金属部件
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

新型隔离 DC/DC 转换器具有适用于 SiC 驱动应用的可编程输出

2024-4-5
毫无疑问,宽带隙 (WBG) 技术已得到广泛应用。碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 晶体管正迅速成为工业、消费类及其他电源应用领域的首选器件。
详情 >
硅(Si)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术的功率输出与开关频率对比
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

面向未来发展的电源开关解决方案

2024-3-22
在汽车、工业和逆变器应用中,对在更高输出功率水平下提高效率的需求日益增长。而在电动汽车 (EV) 领域,通过提高电机驱动效率和加快电池充电速度,此类优化对于扩展性能和延长续航里程至关重要。对于工业而言,提高效率是减少全球能源消耗和增强可持续性的必需条件,因此当前重点是直流微电网技术的效率效益。在绿色可再生能源方面,高效率会促进光伏发电、水力发电和...
详情 >
以 RECOM RPZ 系列为核心,展示电信号、光模块和光纤之间相互作用的示意图
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

光模块的板载电源

2024-3-8
光模块是一种收发器设备,可将高速电数据信号转换为光信号,反之亦然。这种电光系统是高速通信系统中的关键组件,数据能够以最小的信号损失传输长达数十公里的距离,或者以每秒数百千兆字节的高数据速率传输几米的距离,其中电子数据连接线的电容和电感引起的损失和延迟往往无法接受。这些光通信系统广泛应用于多种领域,包括电信、高性能计算 (HPC)...
详情 >
光纤 - 高速数据传输

电力电子领域的 RECOM 和人工智能

2024-2-23
乍一看,人工智能 (AI) 和电源设计似乎没有太多共同之处。然而,RECOM 已经在至少三个不同领域积极应用人工智能技术,旨在提升我们的产品和服务质量。请继续阅读,了解人工智能、电力和 RECOM 如何变得密不可分。
详情 >
元素周期表 - 碳

电源设计受益于材料科学的进步 - 碳材料

2024-2-9
碳 [C] 是一种基本元素。我们是碳基生命体。结合氧气,气态 CO2 浓度是我们用来衡量自身对全球变暖贡献的晴雨表。固态形式的纯碳可以像石墨一样软,也可以像金刚石一样硬。碳纤维用于加固各种产品,涵盖从航天飞机到钓鱼竿等领域。放射性碳 14C 测年是考古学中的重要工具。 很难想象有哪种元素比碳更有影响力。
详情 >
电动汽车感应充电示意图
汽车 / 电动交通 / 运输

无线电力传输 (WPT)

2024-1-26
我们都熟悉使用低功率无线充电的充电牙刷或手机充电板,但对于高功率无线充电而言,例如电动汽车 (EV),未来将面临哪些挑战?
详情 >
可看到电池的透明电动汽车
汽车 / 电动交通 / 运输

隔离电池管理系统 (BMS)

2024-1-12
电动汽车 (BEV) 和插电式混合电动汽车 (PHEV) 依靠串联的锂离子电池,为牵引电机提供所需的充分电压。 对于续航里程有限的轻度混合动力汽车而言,这些高电压 (HV) 电池组的电压范围可以从 48 伏到大约 100 伏,而对于续航数百公里的电动汽车,电压范围最高可达数百伏。下一代电动汽车和卡车将使用 800 V...
详情 >
城市景观
国防和海事 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

负载点 DC/DC 转换器应对电源系统设计挑战

2023-12-22
电源的最基本功能是以极高的效率将输入的交流电压转换为一个或多个低电压和高电流的直流电压。要想通过减小导线电阻来实现相同的目标,需要将导体横截面积增加四倍,无疑会增加重量和成本。RECOM 宣布推出两款新型经济高效的 DC/DC 稳压器系列,它们作为“负载点”解决方案非常适合电源轨应用。
详情 >
中间有问号的输电线示意图
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 汽车 / 电动交通 / 航空电子和航空航天 / 运输

RECOM DC/DC 电源模块客户如何应对全球半导体短缺现状

2023-12-15
根据客户的需求量、购买力和特别要求,半导体供应链为客户带来了诸多挑战。为了帮助客户应对这些挑战,RECOM 做好准备,对 DC/DC 电源模块等产品储备充足库存,以便随时进行交付。
详情 >
在现有树木之间的一排新栽树木

RECOM 的植树计划将向 2024 年及更远的未来繁茂分枝

2023-12-7
2022 年,RECOM 为在国际贸易展会上收集的每一张名片都种了一棵树。通过这个计划,我们种植了数百棵树,帮助中和了在嵌入式世界展到电子展等展会上会见新客户所产生的碳排放。我们倡议为 RECOM的每样产品抵消一公里展会旅行所产生的碳排放,这种抵消作用不仅仅只是一年,而是接下来的 60 至 100 年都有效!我们对超额完成绿色倡议目标倍感自豪,但...
详情 >
制造设施内机械臂在半导体上作业
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 汽车 / 电动交通 / 航空电子和航空航天 / 运输

全球芯片短缺对 DC/DC 转换器客户的影响

2023-11-24
近年来,由于全球供应链不稳定,半导体行业面临诸多挑战,消费者行为变化以及对电子产品的需求暴涨等因素加剧了目前的困境。阅读本系列文章的第一篇,详细了解半导体行业面临的挑战,以及 RECOM 正在采取哪些措施来化解危机,并确保客户备有充足的 DC/DC 转换器并保持生产线持续运转运行。 本文介绍了 DC/DC 转换器小批量用户所面临的困境。本篇文章将...
详情 >
在未来感的蓝紫色背景上的物联网文字
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 能源 / 运输

AIoT 电源

2023-11-10
AIoT 即人工智能 (AI) 与物联网 (IoT) 的结合,是电子行业非常具有前景的新技术之一。据某 IC 制造商预测,未来十年内,该技术将成为微控制器市场中最大的细分市场 。[1]
详情 >
各种技术和通信符号叠加在城市景观上的数字拼贴画
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 航空电子和航空航天

RACM 系列为多种应用带来灵活选择和行业领先性能

2023-11-3
低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器的应用而言,所需电源需要具有高效率、灵活输入和多种输出电压选项,而 RECOM RACM 系列可以满足所有这些要求。
详情 >
蓝色背景下的列车以及 RECOM RMD150-UW 系列产品
工业和自动化 / 电动交通 / 运输 / 铁路

寻找适用于交通和铁路应用的“即插即用型”DC/DC 转换器

2023-10-20
交通应用对电源转换器提出了严苛的要求。虽然商业产品可能能够满足所需达到的部分规范,但通常需要配备大量的外部电路才能全面符合 EN 50155 等面向铁路行业的标准。本文讨论了真正的“即插即用型”产品所需满足的规范。
详情 >
室内 LED 灯下种植植物的农场
照明

LED 照明对农业的好处

2023-10-6
LED(发光二极管)照明在农业领域越来越广受欢迎,特别是在畜牧业、温室和室内种植。与传统照明相比,LED有多项优势如免维护和更高的能源效率,它们消耗的电力有80% 以上都转为光,而在相同的照明强度下消耗的能源却少了 60%。然而 LED最大的优势是光谱控制:不同的农作物和动物需要不同波长的光才能得到最好的生长、产量和健康,而 LED...
详情 >
蓝色背景下的 RECOM R-78K-1.0 和 RKK 系列
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天

尖端技术导入低功率 DC/DC 转换器

2023-9-15
市场上的低功率 DC/DC 转换器通常在设计时包含大量人工流程,这是因为磁性组件需要人工装配。现在新的设计技术和先进的制造工艺能在不增加成本的前提下促进自动化装配和更优良的性能。
详情 >
以机械臂符号表示的工业从 2.0 到 4.0 的演变
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

先进封装技术助力工业 4.0 实现多重目标

2023-9-1
工业4.0对DC/DC转换器的可靠性、尺寸和效率等方面都提出了严苛的要求,设计者必须满足这些要求,以获得更好的性能和更高的功率密度。RECOM的低功率隔离和非隔离DC/DC转换器采用先进的封装技术,提高了产品可靠性,降低了成本,并有助于提高效率。
详情 >
高低密度立方体规格

驱动电源模块密度的关键因素

2023-8-18
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比。与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关组件分开分析。先进的封装和三维电源封装 (3DPP) 技术可让电源模块密度匹配其服务的相应系统、应用和负载。
详情 >
带有二极管、电感器和电容器的电路图
基础设施 / 工业和自动化 / 数据通信和电信 / 运输 / 铁路

低功耗 DC/DC 转换器受惠于复杂设计

2023-8-4
DC/DC 转换器始于开关技术的发明,发展历史悠久。尺寸小巧紧凑,价格经济实惠是小型 DC/DC 转换器应用的关键,而 RECOM 产品在实现成本和尺寸最佳组合方面处于领先地位,目前的设计包括体积小且功耗低的高功率密度和高效率转换器。请继续阅读,了解低功率 DC/DC 转换器的历史和进步。
详情 >
一只手展示一片绿叶和可持续发展的符号
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源

面向绿色能源应用的 3D 电源封装

2023-7-26
功率半导体的改进,有助于向绿色经济过渡,然而许多绿色能源应用需要小尺寸的DC/DC转换器。RECOM的三维电源封装技术在满足小尺寸要求的同时,还最大限度地提高了产品性能。
详情 >
带有白色天线和文字标签的蓝色隔音室

电源和 DC/DC 转换器中的电磁兼容性 (EMC) 考虑因素

2023-7-14
实现电子系统元器件和终端设备之间的电磁兼容性 (EMC) 是现代产品设计中的一大挑战。本文针对这一主题展开讨论,并为实现标准合规性提供了建议,特别是对于 AC/DC 和 DC/DC 模块。
详情 >
以蓝白色呈现的各种能源和技术的风格化表现

增强型电源模块提升系统可靠性

2023-6-30
在需要时就有电可使用是任何电气或电子系统可靠性的关键,但推动电源模块或子系统实现最终稳健性依靠的是多年对故障物理学以及将这些知识经过大量试误然后应用在电源设计上。如果一个设计不能被一致且经济实惠地制造出来,那么再好的设计也毫无价值,因此要将如何实践可靠的设计与最终解决方案的验证和大量生产的要素全部联系起来,这对于理解关键系统性能与电源解决方案工程...
详情 >
电子电路板上的数字网络覆盖图
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

新型 DC/DC 转换器可简化定制项目

2023-6-16
RECOM 提供超过 30,000 种现成转换器的产品组合能满足绝大多数的要求。即使如此特定的应用仍需要更多种选择,从细微差异的规格到独一无二的定制设计。
详情 >
带有 5G 网络符号和信号的风格化城市
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 航空电子和航空航天

隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求

2023-6-2
低功率隔离式 DC/DC 转换器尺寸小巧,适用于通信设备、仪器仪表和工业电子领域,可以为许多对空间要求严苛的应用提供理想的解决方案。RECOM 提供广泛的 1W 和 2W 隔离式 DC/DC 转换器供您选择。本博客将将介绍这些器件的一些具体应用。
详情 >
带有尺寸和特性的 RECOM RACM1200-V
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明

安装即遗忘:1kW AC/DC 转换器安静工作!

2023-5-19
1kW AC/DC电源在许多应用中很常见,用户想要的是可以轻松安装、配置和监控的多功能产品。本文将探讨理想电源的用途以及解释示例产品是如何满足要求的。
详情 >
带有平面变压器的 RECOM DC/DC 转换器的 3D 模型
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 航空电子和航空航天

平面变压器有利于 DC/DC 转换器设计。

2023-4-7
长期以来,变压器一直是 DC/DC 转换器设计人员的肉中刺。它们体积大、价格昂贵且难以制造。继续阅读以了解平面变压器如何提高质量并降低低功率 DC/DC 转换器设计的成本。
详情 >
有人在更换汽车电池
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 运输 / 铁路

24V 电池供电应用

2023-3-24
从电动汽车、摩托艇到光伏装置和数据中心,电池供电系统正蓬勃发展。目前的趋势主要是增加系统的运行电压以缩减系统尺寸、重量或增加负载的可用功率。在宽输入功率器件的不断进步下,处在这股潮流最前线的是从 12V 转换到 24V 的应用。
详情 >
电路板上发光的元件
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

3D 电源封装 (3DPP®) 之进程

2023-2-22
先进的电源封装技术促进了电源转换和电源管理解决方案的发展,受益于大量先进的(SOTA)技术,可以集成到高度密的集成组件中。3D电源封装(3DPP)技术使得模块的封装尺寸、重量以及功率与成本比(SWaP-C)达到最佳,同时仍能受益于商用现货的(COTS)供货方案。凭借RECOM 3DPP技术使得产品具有最佳质量、高可靠性和量产化是一场全面的胜利。
详情 >
蓝色背景上白色大字 “宁死也要冷”

宁可冷也不愿热

2023-1-13
温度是电源寿命的头号敌人。根据经验法则,温度每升高 10°C 电源寿命就会减半,而温度每降低 10°C 寿命则延长一倍。因此,这篇文章的英文标题是 “Rather be cool than dead”。[1]
详情 >
单相交流电的图示
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 照明 / 能源

功率因数校正

2022-12-16
有些时候,我们在设计中使用较少的工程周期和资源,不是因为我们打算或得到可持续的产品,而是因为这是一种义务。功率因数校正是一个很好的例子,一个电路(或多个电路)不利于尺寸、重量或功率优化目标,尽管它可能是电磁兼容性(EMC)的关键决定因素,并减轻了公共事业单位产生的大量耗散功率。
详情 >
阳光照耀在太阳能电池板上
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输

高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求

2022-12-2
在气候变化挑战和可持续发展的推动下,绿色能源革命正在顺利进行着。RECOM 高隔离 DC/DC 转换器在绿色能源的设计中发挥着关键作用。
详情 >
标有系统标签的火车剖面图
运输 / 铁路

火车传感器之供电

2022-11-25
许多人认为火车单纯是在铁轨上行驶的公共汽车!毕竟旅客列车自 1825 年问世以来,机车牵引车厢的基本概念从那时起就没有太大的改变。
详情 >
带有 “3D 电源封装” 标志及尺寸信息的 RECOM 电源模块
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

电源模块正在追赶摩尔定律

2022-11-11
几十年来,处理器和复杂集成电路 (IC) 一直遵循摩尔定律增加晶体管数量。然而,相关的电源解决方案——尤其是电压调节器——直到最近才以相同比例实现微型化。虽然电子产品的路线图常常围绕摩尔定律和微机电系统 (MEMS) 展开,但更务实的讨论是系统组件(尤其是电源传输)如何充分发挥计算密度提升的潜力。新一代采用“3D...
详情 >
黄昏时分的太阳能电池板和风力涡轮机
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 运输

何谓储能?

2022-11-4
储能是「…将产生出来的能量捕获供以后使用,以减少能源需求和能源产量之间的不平衡。」[1] 这可以应用于整个时基和能量密度,也就是能量可以存储数纳秒或数年,应用范围从皮瓦到千兆瓦不等。
详情 >
白色电动汽车在充电站充电
工业和自动化 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 运输

忘掉 400V吧!800V 即将到来

2022-10-31
1996 年是电动汽车历史上重要的一年,因为是通用汽车 EV1 上市的那一年。 EV1 是现代第一款大型汽车制造商大规模生产和专门设计的电动汽车,也是第一款通用汽车从零开始设计的电动汽车。首批 EV1 使用16.5-18.7 kWh 铅酸电池,输出电压为 312V;第 2 代车辆使用 26.4 kWh 镍氢电池(NiMH)。遗憾的是当时的市场还没...
详情 >
未来感医疗监测屏幕,在医院中显示生命体征和患者数据
医疗 / 工业和自动化

医疗电源的安全与符合性

2022-10-28
为了确保患者和医疗专业人员的安全,医疗电气设备严格按照产品测试的标准和要求进行规范。作为这些电气设备的主要电源,医疗电源(AC/DC 和 DC/DC 转换器)也必须符合这些标准,确保医疗设备在安全范围内工作。本文将讨论其中几个标准以及如何遵守。
详情 >
性能仪表显示 “高”
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

电源性能设计

2022-10-21
每位工程师都想要为他们研究的系统、电源或产品设计出最佳性能。但是性能设计到底是什么呢?对电源解决方案来说可能是指尺寸、重量和功率 (SWaP) 之间的典型权衡,甚至包括成本因素 (SWaP-C)。
详情 >
带充电电缆的蓝色电动汽车示意图
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

电动车充电器改用双向设计

2022-10-7
汽车制造商为了减少碳足迹都在尽一份力,试着采用绿色能源、无燃料的替代品来取代汽油,因此电动汽车 (EV) 运输领域正快速成长。随着纯电动汽车的市占率不断升高,每辆车的电池容量也相应地增加。
详情 >
沿着城市轨道行驶的轻轨列车
铁路

从A到Z的轻轨电源

2022-9-30
轻轨交通(LRT)是城市客运交通的一种形式,结合了有轨电车和快速交通的特点。虽然与传统铁路相比,它的机车更像是有轨电车,但轻轨的运载能力和速度都比有轨电车更高,而且通常享有专用路权。在美国,轻轨主要沿着专用轨道行驶,使用单独的有轨电车或多节车厢组成一个列车可以比有轨电车提供更多容量,但是载客量和速度低于重轨列车或快速交通系统。
详情 >
电路板上带有蓝色和紫色光线的 GaN (氮化镓)芯片

DC-DC使用GaN技术

2022-9-16
GaN是氮化镓的化学名称缩写,属于第三代半导体,通常被称为「宽带隙」半导体(WBG),因为它需要相对较高的能量(与Si相比) 才能将原子的电子从价带(如绝缘体)击至导带(如导体)。
详情 >
列车能量系统原理图
运输 / 铁路

铁路电池充电器帮助机车变得环境友善

2022-9-9
用电动机取代内燃机 (ICE) 被宣传为减少汽车污染的关键,但这个趋势并不仅限于道路交通:将柴油机车转为电动或混合动力来对抗全球暖化的概念也引起了广泛关注。
详情 >
警告:无散热器
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 照明 / 能源

高效转换器无须散热器

2022-9-2
从驱动 LED 到供电给笔记本和智能消费电子设备,如果要尽量降低功耗和优化性能就必须使用高效电源。
详情 >
车站的高速列车
工业和自动化 / 数据通信和电信 / 运输 / 铁路

铁路应用的电源

2022-8-26
数据是现代铁路基础设施的核心。货运和客运列车都需要强大的通信以在机车车辆系统之间、火车之间以及火车和控制中心之间传输位置数据。此外,现代旅客列车还配备了便利和娱乐等功能,例如上网、信息显示屏、充电插座和自动售货机等。
详情 >
带有控制器和转换器的能源系统
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

何谓能量收集 (EH)?

2022-8-19
Energy harvesting, the ability to scavenge energy from nearly any source physics affords us, has matured from an emerging to an established technology. This can be attributed...
详情 >
轨道上飞驰的高速列车
铁路

利于铁路应用的即插即用设计

2022-8-12
即插即用的设计为系统设计者节省了时间和成本,这在许多应用领域都很常见。但到目前为止,这些设计还没有出现在要求苛刻的铁路领域内。RECOM通过一个新型DC/DC系列简化了铁路电力系统的设计,该系列可立即满足所有的铁路标准。
详情 >
与未来感数字界面交互的手
工业和自动化 / 数据通信和电信

以电源角度论物联网

2022-7-29
物联网(IoT)是当今最为流行的热门话题,它的应用领域涉及方方面面与我们的生活息息相关。从用于预防性维护的状态监测系统到用于追踪信息的智能定位系统,包括所有的商业和工业板块都有涵盖。本博客通过智能识别和应用领域,重点从电源功率角度论物联网,去粗取精并帮助理解如何以电源功率为中心的思维方式,获得不同的解决方案。
详情 >
黄昏中行驶的蓝色火车
运输 / 铁路

符合严格铁路标准的高可靠性大功率转换器

2022-7-15
两个多世纪以来,铁路和机车车辆的出现让火车旅行成为人们日常生活的一部分,火车已从蒸汽动力机车发展到今天的高科技列车,并配备了先进的牵引、安全、通信和信息系统,可用于信号通信、环境监测和驱动电机等多个关键部位。因此对符合铁路认证电源的需求达到了前所未见的程度。
详情 >
蓝色六边形上的数字图标
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源 / 航空电子和航空航天

使用现成的电源让系统设计更简单

2022-7-1
在项目开始之前,系统设计人员将面对两个选择:为最终产品购买完整并现成的电源单元(PSU) 或模块?还是自己构建?自行设计或制造 AC/DC 或 DC/DC 转换器 并委托 OEM 生产并非易事。设计人员必须考虑上市时间、整个材料清单 (BOM) 的成本以及内部设计和制造的能力。
详情 >
带有 3D 电源封装和 AEC-Q1000 标志的 RECOM RPY-1.5Q 和 RPX-1.5Q 系列
工业和自动化 / 汽车 / 运输

汽车应用 DC/DC 转换器

2022-6-13
现在很常在汽车应用中看到各种功率级别的 DC/DC 转换器。部件必须符合 AEC-Q 质量和压力测试标准,而汽车客户可能还会有其他要求如「可检查」焊点。本文将讨论该议题和解决方案。
详情 >
电动汽车充电连接器
电动交通 / 能源 / 运输

电动汽车充电器辅助电源的注意事项

2022-6-3
随着电动汽车的普及,电动汽车充电器开始无处不在,以至于现在立法规定新的住宅和工业建筑都要设有充电点。虽然主电源转换技术是一个创新不断的领域,但也需要低功率辅助 AC/DC 和 DC/DC 转换器。本文将讨论这些低功率辅助转换器需要满足的规格。
详情 >
化学反应速率与温度曲线

电子元器件和模块的储存温度注意事项

2022-5-20
涉及电子元器件和配件工作温度范围的相关文章有很多,而关于储存温度的文章相对较少。大部份制造商的数据表要么显示与最大工作温度相同的储存温度范围(例如 0°C 至 +85°C),要么标示 -40°C 至 +100°C的「标准工业」范围区间,且无进一步解释。
详情 >
蓝色六边形中的可再生能源图标

高效电源可减少二氧化碳排放

2022-5-6
全球二氧化碳 (CO₂) 排放量的近40%来自电力。然而只要简单的几个改变,公司和消费者就可以降低用电量,尤其当电力是来自于燃烧煤炭或天然气,不但可节省数十亿美元,同时还减少数百万吨的二氧化碳排放量。这些改变包括将有毒的荧光灯和低效的白炽灯泡换成耗电量更低的 LED 灯、家中使用节能电器、使用太阳能,以及驾驶电动汽车 (EV) 等等。
详情 >
蓝色六边形上的医疗保健图标
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居

家庭护理医疗设备供电

2022-4-22
与在临床环境中使用的设备相比,家庭护理医疗设备可能要承受更大的挑战和更难以控制的使用条件。本文将专注在电气设备安全的标准、特殊要求以及现有产品如何满足这些要求。
详情 >
给电动汽车充电
电动交通 / 能源 / 运输

先进技术加速电动汽车发展

2022-4-8
虽然有着来自各国政府的激励措施以及驾驶电动汽车 (EV)本身具有的优势,但电动汽车在过去几年增长得相当缓慢。此外,COVID-19 疫情进一步加剧了这种情况,导致消费者对电动汽车的需求达到新高的时候却遇到了没有库存的窘境。造成供应急剧下滑的原因有很多,但影响电动汽车销售的四个主要因素是高成本、里程限制、基础设施不足和充电时间过长。
详情 >
基础设施和电力系统互联互通的智慧城市
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

智慧城市

2022-3-29
智慧城市使用物联网 (IoT) 技术将建筑物、资源和数据互连在一起,为市民构建出一个高效、适应性强和更加环保的生态系统。智慧城市是由许多技术交联而成,主要领域如下:
详情 >
RECOM 电源及定制解决方案标识
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

修改标准品、半定制和全定制的设计:RECOM的做法

2022-3-11
摘要:RECOM提供超过30,000种DC/DC转换器和AC/DC电源的标准产品,然而有时仍需要非标准转换器。本文将探讨修改标准品、半定制和全定制电源转换器之间的区别。
详情 >
用笔记本电脑的黑客(标注为第 2 部分)
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

如何破解您的 AC/DC 转换器 - 第二部份

2022-2-11
“黑客” 通常是运用某些聪明而高超的技巧,以实现原本并没有打算达到的目的。然而对于AC/DC转换器这样基本的模块,该如何去破解呢? 本文将以板载电源为例,展示五种可行的 AC/DC 转换器“破解技巧”,以拓展更多的应用。
详情 >
用笔记本电脑的黑客(标注为第 1 部分)
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

如何破解您的 DC/DC 转换器 - 第一部分

2022-1-28
“黑客” 通常是运用某些聪明而高超的技巧,以实现原本并没有打算达到的目的。然而对于DC/DC转换器这样基本的模块,该如何去破解呢? 本文将以隔离式栅极驱动器电源为例,展示四种可能的 DC/DC 转换器“破解技巧”,以拓展更多的应用。
详情 >
蓝色背景下的 RECOM RxxC05TExxS 和 RxxCTExxS 系列
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

先进的3DPP®技术实现DC/DC小型化

2021-12-17
3DPP®新技术让 DC/DC 转换器在进一步小型化的同时提高功率密度,而性能并未因此受到影响。新产品具有更全面的控制和保护功能,个别型号的隔离还达到了最高的医疗等级。
详情 >
有浪涌保护的房屋
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

瞬态电压保护

2021-11-26
世界各地使用多种基础设施配电方法,这让电力工程师面临许多挑战,因为他们设计的产品仰赖高压电源。但是无论哪种配电方法,光是电源的特性就会让配电系统存在瞬态高压。瞬态电压可能由存储能量的放电引起,原因有切换发电机、电弧或雷击等多种。
详情 >
蓝色背景下的 RECOM RACM1200-V 电源
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

为什么电源要有数据总线?

2021-11-12
电源制造商最近开始提供控制和监控电源的接口,本文将重点讨论原因以及电路设计师的前景。
详情 >
带有数字图标的蓝色背景下的 RECOM RxxC05TExxS DC/DC 转换器
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

状态检测传感器供电

2021-11-5
有效地维护复杂的工业过程对保持生产力和降低成本至关重要。状态检测 (CBM) 是定期维护计划的替代方案,使用工业物联网中传感器的数据,在故障发生之前监测性能上的恶化趋势。本文将探讨这个主题,并为传感器节点推荐合适的电源模块。
详情 >
带有元件和分层的 3D PCB 图
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

GaNonCMOS – POL集成的后续步骤

2021-10-29
更小、更高效的电源转换器是过去几十年来的发展方向,而这个趋势也将持续下去。这是通过使用新拓扑、新型材料和新集成工艺来达到的。欧盟2020 项目的重点是集成新型材料,所以也资助了 GaNonCMOS 项目。该项目的目标是将 GaN 和 Si 在不同层级上进行高密度集成(PCB、堆栈和芯片),开发适用于高开关频率和 PCB 嵌入的新型软磁材料。
详情 >
带有能源和电池图标的电路板
工业和自动化 / 能源

标题:RECOM 能量收集模块的起步

2021-10-15
要设计出成功的能量收集系统的挑战之一是如何开始。在初期通常要面临太多的未知数,让人不知所措。要使用哪种能源,光伏、热电发电机、电场、流动还是振动?我的存储元件应该多大?我应该使用超级电容器还是充电电池?在能源安全方面我是否需要备用电池、是否能够在白天收集足够的能量以维持整晚?而这些只是外部考虑,其他还有收集器电子器件的优化、选择和供应链管理,例如...
详情 >
RPX 4.0 电路图
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

DC/DC 电源使用外部滤波器的时机

2021-10-1
在充满电子产品的现代社会很容易将 DC/DC 电源视为理所当然,因为它们无处不在而且一直使用着。然而电源在设计中的集成程度对应用的整体性能和功能都至关重要。本文将讨论 DC/DC 电源滤波器的重要性、要如何使用以及何时使用它们。
详情 >
功率输出随时间的响应
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

峰值功率与平均功率 — 如何选择合适的转换器

2021-9-24
许多工程师倾向选择「余量」充足的电源,例如一个应用消耗 5W 的功率,那么会选择 10W 的电源以应付最坏的情况。这背后的理由是除了需要一定的安全系数才能获得高可靠性,也要确保以后在应用电路中添加功能时还有足够的电源容量来应对额外的负载。这些都是难以反驳的有力论点,但它并非总是电源应用最有效的方法。
详情 >
蓝色背景下的 RECOM RACM1200-V AC/DC 电源
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RACM1200-V | 行业领先高功率密度医疗电源

2021-9-17
很少有行业像医疗行业一样,将设备电源系统的可靠性和免维护功能作为设计关键。医疗电子产品通常被认为是最注重安全和可靠性的电子产品,由全球高端设计和生产标准所推动。
详情 >
精密测量仪显示 RECOM RPX-4.0 宽度为 5.0mm
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

DC/DC转换器要求

2021-9-10
亚历山德罗·朱塞佩·安东尼奥·阿纳斯塔西奥·伏特和安德烈-马里·安培绝对不会想到今天我们高度技术化的世界是无法在没有电压和电力的情况下正常运转的。
详情 >
带有 5G 符号的无人机电路板
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

驱动 5G 基础设施

2021-8-20
5G 基站的数量以及能源消耗呈指数级增长,因此高效供电变得非常重要。本文将讨论这个主题,并且针对电源模块如何为基站提供高功率密度和可靠的性能提出了一些解决方案。
详情 >
紫外线消毒设备(可去除螨虫和病菌)
医疗 / 照明

紫外线LED消毒设备中的电源

2021-7-16
紫外线 (UV) 辐射照射是一种有效的非接触式消毒方法,可杀死大多数在表面、水中和空气中的微生物、细菌和病毒,包括Covid-19新冠病毒。短波长、高能量的光子破坏微生物细胞的 RNA和DNA,也会产生自由基来破坏病毒的基因组,引入缺陷以快速杀死病原体。正是这种破坏和氧化作用使UV消毒如此实用且有效,在许多情况下比任何其他化学或高温消毒方式更合适。
详情 >
降压转换器电路图
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

降压转换器 - 从分立电路到完全集成的模块

2021-7-2
降压转换器已存在了一个世纪,是当今电子电路中不可或缺的一部分。本文将讲述一个原始分立式器件如何演变成可以处理数百瓦功率的微型高集成器件。
详情 >
配备 RECOM RACM1200-V AC/DC 转换器的机械臂
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

内置电源 – 终于有解决方案了

2021-6-18
每个开发人员都期待着自己的样机最终可以正常工作的那一刻,所有的关键功能都实现了,软件也能正常运作(诊断功能除外)。在下一次的会议上,他自豪地宣布现阶段所需要的只是EMC认证和一个合适的电源。但由于资源有限,自己设计电源并不是一个好的选择因为可能会错过关键的最终期限。因此团队同意购买第三方产品,开发人员开始寻找电源。虽然市场上不乏此类产品,但是要选...
详情 >
RECOM 网站上带有电源的 SamacSys 和 SnapEDA 标志

Benefits of Digital Product Libraries

2021-6-4
The electronics industry is one of the fastest-growing industries of the last half-century, and the amount of information generated by this industry can be overwhelming. If...
详情 >
电流流向图
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源

电源系统的过电压类别

2021-5-21
市电供电电气设备的工作环境根据浪涌保护等级分为四个过电压类别(OVC)。本文将介绍这四个类别的不同之处,以及在某些情况下如何在OVC III使用原本额定为OVC II的AC/DC电源。
详情 >
带有 Summit 系列标志的 RECOM RACM1200-V
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

高功率密度内置电源

2021-5-7
知名AC/DC和DC/DC转换器制造商RECOM推出1.2kW AC/DC电源RACM1200-V。该转换器是由RECOM 在奥地利开发并在欧洲生产制造的,已获得所有医疗应用的相关认证。随着运输路线和供应链的日益缩短,RECOM正在为可持续性做出其贡献。
详情 >
蓝色背景下的 RECOM RBBA3000 系列
国防和海事 / 工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输

比半块巧克力还小的3kW转换器

2021-4-23
RECOM的RBBA3000是半砖封装的3kW升降压型转换器。该升降压技术提供9V至60V的输入电压,电流高达50A。它是车载网络的理想解决方案,例如,除了12V电路以外还有板载二次供电电路。RBBA3000也适合电池供电的设备或UPS(不间断电源)。发生电源故障时它可以使用48V电池来为设备供电,以帮助它完成当前任务然后返回到安全的位置。
详情 >
电动汽车充电接口
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

电动汽车充电桩的内部转换器

2021-4-9
许多电动汽车 (EV) 充电站是露天的,在这些地方,过流瞬变等不利条件有可能会产生问题,而充电桩也需要满足严格的安全标准
详情 >
传热方式:传导、对流、辐射

现代电子产品热阻介绍

2021-3-19
随着设备变得更强大、尺寸更小巧紧凑,不同行业的工程师一直在电子产品的热管理上努力不懈。虽然有许多创意的解决方案可以藉由风扇、液体冷却器、导热管等高温导热器件将热能带走,但器件本身也有许多进展,从根本上优化热性能。
详情 >
带 RECOM R05CT05S 系列的测试设备和 3D 电源封装标志
医疗 / 工业和自动化

医疗应用的3D电源封装DC/DC转换器

2021-3-12
具有医疗级隔离的DC/DC转换器可与AC/DC电源或电池供电设备结合使用,不仅降低医疗应用中的终端产品成本,还能满足最高等级的安全标准。
详情 >
USB充电器
工业和自动化 / 数据通信和电信

使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器

2021-3-5
现有的USB标准允许最大充电电流为500mA(USB 1.0、2.0)或900mA(USB 3.0),快速充电的电流限制为1.5A。为了确保充电设备可以安全传输电能,可以在数据传输线D+和D-施加固定电压或在这两个数据线连接之间安装一个电阻,告知便携式设备已将其连接到专用充电端口(DCP)。
详情 >
RECOM 5V DC/DC 3D 电源封装卡
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RECOM隆重推出3D Power Packaging®(3DPP)

2021-2-26
无论产品设计人员设计的是什么,电源转换通常都是困难的一环。在尖端的物联网设备或手持式医疗设备中使用标准转换器模块可能会受到空间的限制,而分立式设计可能既昂贵又不合时宜。为了协助设计人员更快地将产品设计上市,RECOM推出了创新的3DPP技术,提供既节省空间又具高性能的一站式电源转换。
详情 >
X 和 Y 电容器网络图
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

X电容及Y电容

2021-1-29
现代电路和电子应用中的电容是平滑和滤波电源线及旁路信号不可或缺的无源器件。在AC/DC EMC滤波的应用中,用来过滤交流电源噪声的两种特殊的X和Y电容通常统称为 “安规电容” 。本文将说明如何使用X或Y电容,以及为何这些安规电容对现代电路设计至关重要的原因。
详情 >
车载应用

RECOM与RECOM Power Systems:完美的结合

2020-12-4
2019年4月,世界领先的电源转换器公司RECOM收购了RECOM Power Systems Srl (ex Power Control Systems Srl),为RECOM带来了定制化高可靠性电源的专业技术。
详情 >
EMI
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

物联网电磁兼容之基本指南

2020-11-13
随着物联网(IoT)在全世界持续增长,越来越多的支持射频(RF)和互联的设备陆续进入到我们周围的行业。虽然这些设备让我们的世界变得更加高效、数字化以及优化,但是利用电磁通信的无线设备在持续增长的情况下,EMI/EMC工程师面临了极大的设计挑战。
详情 >
安全标准景观

继「60950」之后的安全标准展望

2020-11-2
无论是IT电源系统的设计者还是IT设备的用户,许多工程师实际上都是以60950安全标准的基础上成长的。该标准最早可追溯到1986年,即IEC 950,标题为《信息技术设备的安全(含商业电子设备)》。IEC 950于1988年成为CENELEC标准EN 60950,并在1989年被UL使用成为UL 1950标准,以取代UL...
详情 >
RECOM RBBA3000 系列
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

升压型、降压型和升降压型转换器简介

2020-10-30
多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成的:升压、降压和升降压转换器。本文将研究每种转换器的基本原理并探讨实际应用。
详情 >
不同材料从软到硬的图示

灌胶 - 基本要点指南

2020-7-1
RECOM的大多数产品都密封在灌封胶中。这样做的目的是什么呢?
详情 >
浪涌电流
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

浪涌电流入门指南

2020-6-17
所有电源在启动时电流会高于工作电流,原因是多重的;输入电路和 EMC 滤波器的各种电容充电中,变压器铁芯内的磁场逐渐增强,输出滤波电容也正在通电。转换器开始稳定运行后,输入电流就会回落到原本的水平,根据不同的电源输入和输出之间的关系而定。
详情 >
RECOM 三年质量保证
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RECOM 三年质量保证:要点指南

2020-6-3
RECOM 的所有产品提供至少三年质量保证,某些系列可享五年或更长时间,而一般行业标准仅为一年或两年。RECOM 如何证明三年质量保证的合理性,尤其是那些以前从未投放到市场的新产品?
详情 >
电源转换器热阻抗
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

电源转换器热阻抗入门指南

2020-5-27
所有电源转换器功率都是以热量的形式在内部散发,因此运行温度会比周围温度高。只要将这种额外的热量转移到周围环境,不超过内部的临界温度限制的话转换器就可以全功率运行。
详情 >
隔离计算器

隔离:快速入门指南

2020-5-20
虽然有不少关于隔离的网络资源、制造商提供的数据表和书籍,但隔离和绝缘等级仍是技术支持最常见的问题之一。这个主题因为牵扯到很多层次、标准和定义因此是复杂的,但却不难懂。本指南的目的是概述要点。如果仍有疑问,请随时联系 RECOM 技术或销售支持!
详情 >
双向 AC/DC 转换器
工业和自动化 / 能源

How to make a 10kW Bidirectional AC/DC Converter

2020-5-13
Handling 10kW of power in both directions (from AC to DC and back) is a technically challenging, but understanding the topologies and techniques available makes the job a lot...
详情 >
RECOM 集团首席执行官Karsten Bier的说法

为医学工程开发人员提供免费样品以表支持

2020-5-6
「我们的产能再次达到百分之八十以上」— 根据 RECOM 集团首席执行官Karsten Bier的说法,全球结束封锁时将决定这场危机会以长期的经济衰退还是经济蓬勃发展的方式结束。RECOM 本身已为这两种可能的情况做好充分的准备,甚至可能在危机发生的一年内超过对自己营业额的预测。
详情 >
RECOM 的 RACM550-G 系列
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

Baseplate Cooling in AC/DC Converters: An Innovative Fanless Solution

2020-4-27
The power density of AC/DC converter modules is increasing, but often requires high airflow rates from forced air to achieve stated performance. However, forced cooling using...
详情 >
DC/DC 转换器的应用领域
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

最大化的发挥DC/DC转换器的性能

2020-4-20
升级后的DC/DC电源模块具有更高的功率密度 - 几十年来,小功率的隔离型DC/DC电源模块一直被用来提供低功率辅助电压,有效地将负载需要的电源电压与功率匹配。例如:用在模拟接口的负电位、安全隔离或单纯为电路特别敏感的区域形成独立的地回路。
详情 >
医疗级电源 – 模块化

案例研究:将ICT和FCT优势结合在单个测试适配器中

2020-4-13
在线测试(ICT)是一种分析生产中电子产品的方法。
详情 >
输入直流电压与输出电流(关系)
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

开关稳压器的封装体积正变得越来越小

2020-4-6
开关稳压器电路已经存在多年,用户可以选择使用分立式组件来设计自己的产品,也可以购买模块化成品。如今,能够满足最新的效率、EMI和功率密度要求的技术让模块化方案获得更多的青睐。
详情 >
生态设计
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

AC/DC 电源的能效:快速入门指南

2020-4-1
欧盟委员会在十年前设定了一个大胆目标,到 2020 年将温室气体排放量减少 20%、20% 的能源来自可再生能源,以及将总体能源消耗减少 20%。这个目标结合了气候和能源的计划被称为欧盟 2020 战略。
详情 >
智能中央加热控制器原理图
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

物联网动力的新标准

2020-3-23
有人说“这个世界不大,而且越来越小”—如果你用与世界各地任何人交流的能力来衡量的话,的确如此。未来,借助物联网(IoT),将工业、IT和居家智能化连接起来将是大势所趋,在实现节能、提高生产效率的同时,将更具功能性。
详情 >
铁路应用中的电源转换器原理图
运输 / 铁路

铁路级电源转换器

2020-3-9
随着人们生活水平的提升,出行机动性的增加,以及在旅游业和资产升级的推动下,全球的铁路网络正朝着可持续发展又兼具环保的方向不断扩大。特别是中国和印度,正在大力投资这一市场,预计到2020年,市场规模将达到1800亿欧元,总里程138万公里[1]。但是,新设备的供应却跟不上需求,因此,还有一项计划是升级现有的基础设施和铁路车辆,以提高运输效率。
详情 >
蓝色背景上的红色紧急标志
医疗 / 工业和自动化 / 能源

疫情防控期间的重点医疗设备电源

2020-3-5
即使医疗设备采用模块化电源的需求越来越多,维护患者和医护人员的安全所必需的认证也是不可轻视的。本文总结了需要谨慎考虑的相关产品规格。
详情 >
RECOM RPX-2.5
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

符合新标准之集成开关稳压器设计

2019-11-7
分立式开关稳压器通常难以集成到系统中,这是因为性能大都取决于外部器件、未知的EMC干扰以及受限的额定温度,因此通常需要外部散热。RECOM的新型电源模块打破了这些障碍,提供业界领先的功率密度并采用标准QFN封装,具有宽输入范围和可编程输出电压,额定电流为2.5A。
详情 >
各种运输车辆
工业和自动化 / 电动交通 / 运输 / 铁路

交通运输系统中的DC/DC转换器

2019-8-21
对于交通运输系统中的DC/DC转换器,其性能具有特殊要求,必须具有宽输入范围、严苛环境下EMI的抗干扰能力,这使得商业或“标准”工业级器件不太可能成为可靠的解决方案。本文概述了铁路、汽车和工业车辆的应用要求,并介绍了符合规范要求的模块化解决方案。
详情 >
隔离式 DC/DC 转换器原理图
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

DC/DC转换器的隔离

2019-8-14
除了防止电击之外,DC/DC转换器的隔离具有许多不同的用途。本文介绍了各种等级的隔离以及在常见的低功耗DC/DC转换器中的应用。
详情 >
前景有 RECOM 电源模块的高速列车
运输 / 铁路

适用于铁路环境的低功率DC/DC转换器

2019-8-7
在复杂的国际铁路市场中,如何有效利用铁路车辆是关键。感知设备的状况、状态和位置然后进行汇报可以做出“明智”的决策,从而提高车辆可用性同时降低成本。然而,多个传感器和发射器需要低成本的电源,必须易于集成、符合铁路电气和环境规范,且经济地升级现有的车辆。本文介绍了在常见的铁路传感应用中使用这种DC/DC转换器以及具有必要认证的现成产品系列。
详情 >
超宽输入范围 DC/DC 转换器
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

对超宽输入范围DC/DC转换器的需求

2019-7-24
从低功率测试测量设备,到大功率的电机驱动,DC/DC转换器几乎能够应用在如医疗、运输设备等任何一个行业中。
详情 >
配备 RECOM DC/DC 转换器的大学生方程式电动车(FSE)赛车
汽车

电子技术如何改变汽车行业的发展

2019-7-10
在过去的一百年里汽车毫无疑问地改变了世界。但是现在追求以大排量发动机来实现更高速度的趋势已经悄然发生了变化,因为气候恶化和资源减少迫使我们不得不重新思考。电池动力不但取代了原有的燃油动力更赋予了汽车更高的性能,模块化转换器在这一新兴领域的应用极具吸引力。
详情 >
背景为电磁兼容(EMC)室的各种线绕电感
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

指定电源转换器噪声滤波器的电感器

2019-6-26
开关模式电源转换器的输入和输出通常会加电感电容滤波器以减少反射纹波电流和输出噪声,同时满足EMC的辐射和敏感性限制。转换器制造商有时会指定推荐滤波电感值,但是在整个频率范围内由不同元器件供货商提供的相同标称性能的部件可能会有很大的性能差异,从而导致结果不佳并且增加传导和辐射干扰。本文将探讨电感性能的不同变化。
详情 >
用 DC/DC 转换器为连接患者的医疗设备供电
医疗

使用DC/DC转换器为连接患者的医疗设备供电

2019-6-12
专业和家庭医疗保健是一个快速发展的市场,从生命体征指示设备到无线充电植入物,越来越多与患者接触的医疗设备被广泛使用。无论是电池供电还是交流供电,每个连接的设备都需要直流电源,而低功率的模块化DC/DC转换器通常用作安全隔离系统的一部分。本文介绍了DC/DC转换器在这一领域的应用,解释了所需的相关安全认证,并且推出专为该应用设计的商用转换器系列。
详情 >
板装式交 / 直流转换器的设计挑战
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

设计板载AC/DC转换器之挑战

2019-5-29
板载AC/DC转换器通常被视为只是另一种商品零部件,希望随着技术的发展组件的尺寸可以缩小、成本降低,同时性能得以提高。但小型转换器会面临设计上的限制,如输入电压、工作温度范围以及更严格的安全性和能效标准。本文研究如何权衡这些规范,以及最新一代产品要如何实现性能、尺寸和成本优化来延伸其推广性。
详情 >
医疗应用中的 DC/DC 转换器
医疗

用于医疗应用的板载DC/DC转换器

2019-5-15
专业和家庭医疗保健是一个快速发展的市场。从生命体征到床垫传感器,越来越多的电子监控用在许多的事物上。在许多情况下,电子设备的电源需要电气隔离。本文将解释为什么在这些情况下需要电气隔离,同时介绍所需的安全标准,并以板载DC/DC转换器为例,提供一些规范和说明。
详情 >
三相电机示意图
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

用于单相以及相对相应用的辅助电源

2019-3-21
市场上有许多宽输入电压AC/DC电源。由于输入范围为90-305VAC的电源涵盖了100、115、230和277Vac标称电压,因此可作为全球通用的电压。然而,很多工业中安装的是没有中性线的三相电,因此需要更宽的输入电压范围来满足相对相的输入需求。本文将解释为什么开发了具有6:1输入电压范围的新型低功率AC/DC转换器。
详情 >
电动汽车电池系统示意图
基础设施 / 工业和自动化 / 能源

48V是否会变成新的24V?

2019-3-21
大多数工业控制系统都在24VDC电源轨上运行。选择该电压的原因很多,包括它足以供电给阀门、螺线管和继电器,但又够低以确保安全触摸。另外它是标准铅酸蓄电池电压,因此很容易导入备用冗余电源系统。24VDC电源轨供电,电缆的线损会比较大,因此它在高功率负载情况下的效率并不高:
详情 >
以蓝色为主题的图形,MDR 字母设计成电子元件的样式
医疗

RECOM给医疗器械制造商的器械法规(MDR)清单

2019-3-20
欧盟委员会(EC)决定现有的欧盟(EU)医疗器械指令(MDD)不够严格,因此已被改版为法规,即医疗器械法规(MDR)。
详情 >
电场强度测量工具图表
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

为什么贴片的开关稳压器模块能提高设计工程师的工作效率

2019-3-20
制造商不愿意将钱花在现成的模块上,而是参考控制IC的应用电路,使用分立器件搭建一个开关稳压器安装在电路板上。这种方法在理论上是有效的,但实际上却存在一些问题。
详情 >
电磁兼容性扫描
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

EMC 焦点—电源

2019-3-20
电磁干扰 (EMI) 一直是开关电源(包括 AC/DC 和 DC/DC 转换器)的潜在问题。现代的设计在辐射和抗扰度方面表现很好,但外部连接必须是正确的才能发挥最佳性能。有时候还需要额外的滤波以满足不同应用的要求。然而,不正确的滤波器设计实际上会使 EMI 变得更糟。本文提供一些指南来帮助您的 AC/DC 和 DC/DC...
详情 >
带有详细连接和元件说明的电源示意图
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

隔离式DC/DC转换器之极低噪声滤波器

2019-3-4
所有隔离式DC/DC转换器都具有产生电噪声的开关器件。功率开关器件带感性负载时,比如变压器,就一定避免不了和功率开关器件的寄生电感或电容产生谐振的情况。在几百赫兹的中等开关频率下工作的DC/DC转换器可产生高达20MHz的噪声。
详情 >
栅极驱动器原理图

担心栅极驱动器的绝缘能力?采用'BIER'测试吧

2019-3-4
最新的宽带间隙(WBG)半导体正走向最理想的状态,也就是具有高电压和低损耗的超快速切换,而现代的MOSFET和沟槽IGBT也可以有高dV/dt和di/dt。然而,下桥臂电路中的快速切换会将瞬态电压耦合到栅极驱动电路,从而造成混乱或损坏,同时上桥臂栅极驱动器的信号和电源隔离还会受到应力影响。本文将探讨这些影响、解释如何减轻影响,以及评估应力和局部放...
详情 >
原装 RECOM 元件与假冒元件的对比

模仿是恭维,仿冒却很危险

2019-2-6
市场上充斥着来自东方的仿冒产品,在电子业更为常见。AC/DC和DC/DC转换器受到「灰色」渠道销售低质量产品的影响,通常这些产品的认可标志是无效的,性能也较差。此外,某些产品未达到所声称的安全等级,对设备和操作人员有一定的风险。以欺诈和非法行为的案例为例,本文将重点介绍这些低质量的器件带来的危险。
详情 >