实用的农业 LED 照明解决方案
下图是非常有弹性且低成本的大面积室内农业 LED 照明概念。该系统的核心包括一台便宜的单板计算机 (SBC),例如有 WiFi 通信模块和小型 LCD(可选触摸屏)的树莓派 Raspberry Pi 或 Arduino,以及一个提供 1000W 的密封、防尘、无风扇外壳的 RACM1200 数字电源。
 
 
 
简单的通用 LED 照明系统框图,可以针对需要不同动态色谱的牲畜和植物进行调整
 
LED 照明控制系统可以单独调整不同的 LED 组的亮度来操纵色彩光谱,而 SBC 控制电源以在预设的时间打开和关闭 LED 灯或者设定整体光强度。可以透过数字控制降低电源输出电压进行全局调光以降低功耗。
RACM1200 是这种应用的理想选择因为它有一个单独的「常开」5V 输出,即使在主输出完全关闭时也能继续为 SBC 供电。此外,部件还有一个单独的 12V 风扇输出,在此示例中将 SBC I/O 引脚的逻辑电平输出提升为更高的电压信号,更有效地以全功率切换功率 MOSFET。
LED 灯具在安全的 48 VDC 上运行,这意味着如果有动物误咬裸露的电线不会有触电的风险,并确保灯具可以从天花板悬挂在最佳高度让照明均匀,即使它们是在农场工人触手可及的位置。在垂直农业中,每个迭层在潮湿的薄雾环境中近距离单独点亮,需要这种安全的超低电压布线以保护工人。RACM1200有连续短路保护,因此即使输出短路也不会损坏。
 
 
 
改变每组 LED 的 PWM 信号会改变外表面照明(色温)
 
照明的色温是通过调整SBC 通道的 PWM 信号来设置的,根据需求调高红、蓝、白色或更多的紫外线光。LED 是由 200Hz 以上的 PWM 信号进行切换所以家禽不会受到闪烁的干扰(人类无法看到 100Hz 以上的频率闪烁,因此许多经济的 LED 电源在 50Hz 或 60Hz 的两倍电源频率下出现非常高的输出闪烁,但对于可以感知高达 190Hz 闪烁的鸟类来说这可能是个问题。RACM1200 的输出无闪烁问题因为PWM 调光的频率高于动物能看到的频率。)
虽然整个系统的尺寸不超过一个鞋盒的大小,RACM1200 的功率大到足以单独点亮整个谷仓农场或温室(输出功率 1000W,无需风扇冷却)。该部件的另一个优势是 80-264VAC 的宽输入电压范围,因此即使偏远的谷仓或外屋的主电源较不稳定时也不会造成问题。