通过 EN 60950-1 认证的 RECOM 产品在 2020 年 12 月 20 日后有效性的常见问题解答

RECOM 产品如何通过 EN/IEC 60950-1 标准认证?

通过 EN 60950-1 认证的所有 RECOM 产品同时也通过了 IEC 60950-1 认证。这一点很重要,因为 IEC 60950-1 在 2020 年 12 月 20 日之后仍然有效。因此,仍然可以在 EN/IEC 62368-1 最终应用中使用此类产品作为组件。

2020 年 12月 20 日之后,RECOM 是否仍可以将 EN 60950-1 产品投放市场?

可以。RECOM 投放市场的任何一款 RECOM 产品都将满足以下一项或多项要求。

详细信息如下:
  1. RECOM 可以将通过 EN 60950-1 和其他附加 EN 标准认证的产品投放市场。
  2. RECOM 可以在市场上投放通过 EN 60950-1 认证的产品,该标准更新为 EN 62368-1。
  3. RECOM 可以将符合欧盟指令 2014/35 规定的自我声明的产品投放市场。

在 2020 年 12 月 20 日之后,经销商库存中通过 EN 60950-1 认证并带有 CE 标志的 RECOM 产品如何处理?

首先,必须在 2020 年 12 月 20 日之前购买此类产品。即使在 2020 年 12 月 20 日之后,经销商也可以继续销售通过 EN 60950-1 的此类产品。经销商应验证各自 RECOM 产品是否带有 CE 标志,并仅附有所需的文件、说明和安全信息。

对于分销商在 2020 年 12 月 20 日之后购买的产品,请参阅“2020 年 12月 20 日之后,RECOM 是否仍可以将 EN 60950-1 产品投放市场?”

在 2020 年 12 月 20 日之后,我该如何处理通过 EN 60950-1 认证的最终应用,其中包含通过 IEC 60950-1 认证的 RECOM 产品?

EN/IEC 62368-1:2014 第 4.1.1 条给出了如下答案:
符合 IEC 60950-1 的组件和子组件可作为本标准所涵盖设备的一部分,除考虑在最终产品中适当使用组件或子组件外,无需进一步评估。

对于有效期至 2020 年 12 月 20 日的通过 UL 60950-1 认证的 RECOM 产品有什么影响?

没有影响。UL 60950-1 仍然有效。
如上所述,客户可以使用符合 IEC 60950-1 的组件和子组件。

RECOM 致力于帮助客户解决 EN 60950-1 方面的问题。RECOM 随时可以为客户提供相关帮助和建议。
请联系 我们的销售团队

更多详细信息请访问该主题:“60950”之后的安全标准格局