可持续发展

"对可持续发展的承诺确保更光明的未来。诚信与创新引领前行。"
我们的愿景是通过提供增强电源管理应用的关键高效电源解决方案,引领全球电源行业。我们致力于可持续发展、道德实践、高标准质量和创新,旨在为利益相关者创造持久价值,并成为可持续发展企业的典范,为所有人创造更光明、更可持续的未来。

管理层致辞

RECOM 首席执行官 Karsten Bier
自1975年成立以来,RECOM始终致力于通过创新、诚信、卓越品质、出色的客户服务和可持续发展推动电源行业进步。50多年来,我们的发展历程始终贯穿着对道德实践和环境责任的坚定承诺。

我们的使命是在推动技术进步的同时保护环境,为利益相关者创造可持续价值,并产生积极的全球影响。为支持这一愿景,我们培育以透明度、责任感和诚信为核心的企业文化。

RECOM自豪地将其努力与联合国可持续发展目标(SDGs)保持一致,将关键SDG指标融入我们的活动中,以彰显我们对可持续发展的承诺。在企业口号"成为解决方案的一部分"的指引下,我们的目标是到2030年显著减少产品的碳足迹。

为进一步推进可持续发展目标,我们在RECOM集团内部成立了专门团队。该团队开发、协调和实施旨在促进绿色未来的项目。他们的工作体现了我们对持续改进的承诺,以及为承担更大环境和社会责任而采取切实措施的努力。

展望未来,我们的首要任务是将企业文化与员工福祉相结合。通过营造积极协作的工作环境,我们旨在激励团队,强化对可持续发展的共同承诺。

RECOM追求可持续发展和社会正义的旅程是一场持续的行动,以前瞻性思维和对核心价值观的坚定奉献为标志。我们将持续提高产品效率和可持续性,确保我们的进步既造福地球也惠及利益相关者,共同为后代创造更美好、更可持续的世界。

此致
Karsten Bier
RECOM集团创始人兼CEO

联合国可持续发展目标

作为专家小组的一部分,我们根据相关性和影响力评估了与RECOM最相关的可持续发展目标(SDGs)。这项评估产生了优先级矩阵,确定以下可持续发展目标为RECOM的首要重点:

项目

常规项目

RECOM HQ

  • 太阳能板:在奥地利格蒙登总部利用绿色能源。自2025年4月起,新光伏系统容量从40kWp提升至80kWp,得益于更高效组件实现性能翻倍。2024年RECOM通过太阳能板生产并使用37,960千瓦时电力,其余所需电力100%来自绿色能源。
  • 环保冷暖系统:采用水循环系统实现可持续办公环境控制。
  • 电动车充电桩:在停车场安装充电桩以推广电动车使用。
  • 无纸化办公与可持续活动:实施数字化工资单、餐单、发票、项目启动、产品更新、在线面试和申请流程,在提高效率的同时减少纸张浪费。
  • 混合动力公务车:确保德国所有公司车辆均为混合动力,以减少燃油消耗和排放。
  • 2024年格蒙登企业碳足迹
  • 格蒙登和新伊森堡气候风险与脆弱性评估
 
 

物流

  • 样品计划:与分销商合作实现产品本地取样,最大限度减少全球运输。
  • Waldom绿色库存计划:合作收集和转售滞销库存,减少运输排放和产品浪费。截至2025年5月已向该计划发送91,103件产品。
  • 本地化配送:在亚洲设立仓库以减少跨大陆运输排放。仓库位于新加坡和格蒙登。

人力资源

RECOM HR

  • 公司自行车租赁:鼓励员工使用自行车以减少交通排放。
  • 居家办公日:鼓励远程工作以减少通勤排放。
  • 员工福祉计划:提供每周四培训课程、免费医疗咨询、现场按摩等健康项目,提升员工满意度和幸福感。
 
 

市场营销

  • 2022年(700棵)和2023年(5,850棵)植树项目:与"One Tree Planted"非政府组织合作,为国际展会获得的每个销售线索种植一棵树。

产品/项目管理与生产

  • 可回收包装:与供应商合作确保正确的回收和处理标签。
 

认证

可持续发展 ISO 认证

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

参与方式

RECOM 可持续发展经理
如果您想了解更多关于我们的可持续发展项目,咨询碳足迹相关问题,或希望加入我们的努力,请通过邮件ESG@recom-power.com联系我们的可持续发展经理。

您也可以关注我们的LinkedIn账号或订阅新闻通讯,随时了解我们的进展和成就。