Trennen von Quelle und Last
Bei der Bewertung eines Systems (oder einer Reihe von Systemen) im Hinblick auf die Stromversorgungslösung(en) und/oder andere Analysen in Bezug auf den Stromverbrauch, die Energieeffizienz oder den gesamten Energie-/Kohlenstoff-Footprint ist es hilfreich, die Quellen von den Lasten zu trennen. In der einfachsten Form bedeutet dies, dass man die Stromversorgungen/Lösungen von den Endverbrauchern trennt, die den von diesen Quellen bereitgestellten Strom verbrauchen. Stellen Sie sich die QUELLEN und LASTEN als unabhängige Blackboxen vor, die miteinander „sprechen“. Die Abbildung unten zeigt eine willkürliche Aufschlüsselung eines Systems in Form eines Blockdiagramms, in diesem Fall eine Computer- oder Server-ähnliche Architektur, die den Unterschied zwischen den typischen Quellen und den typischen Lasten im System hervorhebt.
Abb. 1: Systemblockdiagramm zur Trennung von QUELLEN und LASTEN, mit freundlicher Genehmigung von PowerRox [1]
Diese Unterscheidung zwischen Quellen und Lasten ist besonders wichtig, wenn man versucht, das Tempo der Technologie in einem komplizierten System zu verstehen, das zahlreiche Komponenten (von denen jedes vielleicht ein kompliziertes System für sich ist) enthält, die von einer unendlichen Anzahl von Variablen aus den Bereichen Technik, Herstellung, Lieferkette und Weltwirtschaft beeinflusst werden. Es ist kein Zufall, dass die Trends der exponentiellen Verbesserung (sei es eine Kennzahl, die die Anzahl der Transistoren, die Größe der Funktionen, die Leistungsdichte, die Energieeffizienz usw. charakterisiert) eher mit der Lastseite als mit der Quellenseite in Verbindung gebracht werden. Die Komponenten auf der Quellenseite werden in der Regel von Magneten, Leistungstransistoren und Energiespeichern dominiert. Bei dieser Art von Komponenten verdoppeln sich die Leistungskennzahlen (FOM) wie bei den Niederspannungshalbleitern eher in jedem Jahrzehnt als in jedem Jahr.

Abb. 1: Systemblockdiagramm zur Trennung von QUELLEN und LASTEN, mit freundlicher Genehmigung von PowerRox [1]
Diese Unterscheidung zwischen Quellen und Lasten ist besonders wichtig, wenn man versucht, das Tempo der Technologie in einem komplizierten System zu verstehen, das zahlreiche Komponenten (von denen jedes vielleicht ein kompliziertes System für sich ist) enthält, die von einer unendlichen Anzahl von Variablen aus den Bereichen Technik, Herstellung, Lieferkette und Weltwirtschaft beeinflusst werden. Es ist kein Zufall, dass die Trends der exponentiellen Verbesserung (sei es eine Kennzahl, die die Anzahl der Transistoren, die Größe der Funktionen, die Leistungsdichte, die Energieeffizienz usw. charakterisiert) eher mit der Lastseite als mit der Quellenseite in Verbindung gebracht werden. Die Komponenten auf der Quellenseite werden in der Regel von Magneten, Leistungstransistoren und Energiespeichern dominiert. Bei dieser Art von Komponenten verdoppeln sich die Leistungskennzahlen (FOM) wie bei den Niederspannungshalbleitern eher in jedem Jahrzehnt als in jedem Jahr.