소스와 부하 분리
전력 솔루션 및/또는 전력 소비, 에너지 효율성 또는 전체 에너지/탄소 발자국과 관련된 기타 분석 측면에서 시스템(또는 시스템 모음)을 평가할 때, 소스를 부하에서 분리하는 것이 도움이 됩니다. 가장 간단한 형태는 전원 공급 장치/솔루션을 이러한 소스가 제공하는 전력을 소비하는 최종 부하에서 분리하는 것입니다. 소스와 부하를 서로 "대화"하는 독립적인 블랙박스로 생각하십시오. 아래의 그림은 시스템을 블록 다이어그램 형식으로 임의로 분석한 것으로서, 시스템의 일반적인 소스와 일반적인 부하 간의 차이를 보여주기 위해 강조 표시된 컴퓨팅 또는 서버와 같은 아키텍처를 보여줍니다.
그림 1: 소스와 부하를 분리하는 시스템 블록 다이어그램, PowerRox 제공 [1]
이와 같이 소스와 부하를 분리하여 구분하는 것은 수많은 엔지니어링, 제조, 공급망, 글로벌 경제 변수의 영향을 받는 다양한 구성요소가 포함된 복잡한 시스템(아마도 그 자체로 복잡한 각각의 시스템)에서 기술의 속도를 이해하려고 할 때 특히 중요합니다. 기하급수적인 개선의 흐름(트랜지스터 수, 피처 크기, 전력 밀도, 에너지 효율 등 특징 지표의 종류에 관계없이)이 사물의 소스 쪽보다 부하 쪽과 훨씬 더 관련이 있는 것은 우연이 아닙니다. 소스 측 구성요소는 자기, 전력 트랜지스터, 에너지 저장 장치가 주를 이루는 경향이 있습니다. 이러한 종류의 구성요소는 저전압 반도체처럼 매년보다 10년마다 주요 성능지수(FOM)가 두 배로 증가하는 경향이 있습니다.

그림 1: 소스와 부하를 분리하는 시스템 블록 다이어그램, PowerRox 제공 [1]
이와 같이 소스와 부하를 분리하여 구분하는 것은 수많은 엔지니어링, 제조, 공급망, 글로벌 경제 변수의 영향을 받는 다양한 구성요소가 포함된 복잡한 시스템(아마도 그 자체로 복잡한 각각의 시스템)에서 기술의 속도를 이해하려고 할 때 특히 중요합니다. 기하급수적인 개선의 흐름(트랜지스터 수, 피처 크기, 전력 밀도, 에너지 효율 등 특징 지표의 종류에 관계없이)이 사물의 소스 쪽보다 부하 쪽과 훨씬 더 관련이 있는 것은 우연이 아닙니다. 소스 측 구성요소는 자기, 전력 트랜지스터, 에너지 저장 장치가 주를 이루는 경향이 있습니다. 이러한 종류의 구성요소는 저전압 반도체처럼 매년보다 10년마다 주요 성능지수(FOM)가 두 배로 증가하는 경향이 있습니다.