电解电容器寿命计算

为了估算 RECOM AC/DC 转换器的设计寿命,可以利用以下公式。寿命主要取决于内部使用的电解电容器;关键是受到环境温度、纹波电流和在一定限度内施加的工作电压的影响。其他参数也可能影响使用寿命。RECOM 通过在每个数据表中公布各种典型产品的寿命信息确保高透明度。预期寿命本质上是近似值。
hours
°C
°C
mA
mA
V
V
L0 (标称寿命,在 E-cap 数据表中给出或印在外壳上)
Tmax (最高支持环境温度,在 E-Cap 数据表中给出或印在外壳上)
Tapp (在实际应用中测量的 E-Cap 外壳温度 - 参见测试位置图)
Irated (E-Cap 数据表中给出的额定纹波电流容量)。注:仅在测试频率下有效
Iapp (在实际应用中测量通过 E-Cap 的纹波电流 - 参见电路图)
Vrated (电容器的额定电压,在 E-Cap 数据表中给出或印在外壳上)
Vapp (电容器两端测量的电压 - 参见电路图)
Lx (E-cap 的计算工作寿命,以小时和年为单位)
eCap graphic
eCap T_app
使用前请让 RECOM 确认结果。提供的公式并不构成合同或规范内容。这些公式未涵盖特定电解系统或其他化学作用的额外老化效应。此外,元器件的尺寸也可能产生影响。强制冷却或其他辅助冷却方法会严重影响使用寿命,并且提供的公式未涵盖这些影响。为了准备预估并解释使用寿命,强烈建议与 RECOM 密切合作。