전해 축전기 수명 계산기

RECOM에서 판매하는 AC/DC 컨버터의 설계 수명을 추정하려면 다음과 같은 공식을 활용하면 됩니다. 수명은 주로 내부에서 사용하는 전해 축전기에 좌우됩니다. 이 축전기의 수명은 주변 온도, 리플 전류에 따라 크게 달라지며, 특정 한도 내에서는 인가된 작동 전압의 영향도 받을 수 있습니다. 그외 다른 매개변수도 수명에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. RECOM에서는 각 데이터시트에 수명에 대한 여러 일반적인 정의를 게재하여 높은 수준의 투명성을 보장합니다. 수명 추산은 본질적으로 근삿값입니다.
hours
°C
°C
mA
mA
V
V
L0 (공칭 수명 - 전해 축전기(E-Cap) 데이터시트에 기재되어 있거나 케이스에 표기됨)
Tmax (허용된 최고 주변 온도 - E-Cap 데이터시트에 기재되어 있거나 케이스에 표기됨)
Tapp (해당 응용 분야에서 측정한 E-Cap 케이스 온도 - 테스트 위치는 다이어그램 참조)
Irated (E-Cap 데이터시트에 기재된 정격 리플 전류 용량). 참고: 테스트한 주파수에서만 유효
Iapp (해당 응용 분야에서 E-Cap을 통과하는리플 전류 측정치 - 회로 다이어그램 참조)
Vrated (축전기 정격 전압 - E-Cap 데이터시트에 기재되어 있거나 케이스에 표기됨)
Vapp (축전기 전체에서 측정한 전압 - 회로 다이어그램 참조)
Lx (E-Cap의 작동 수명을 계산한 수치 - 시간 또는 연 단위)
eCap 그래픽
eCap T_app
결과를 활용하기 전에 RECOM 측의 확인을 받으십시오. 여기에 제공된 공식은 계약서나 사양서의 일부분이 아닙니다. 이러한 공식은 특정 전해질 시스템의 추가적인 노화 효과 또는 여타 화학 물질의 영향을 감안하지 않습니다. 또한, 구성품의 치수도 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 강제 냉각이나 여타 보조 냉각 방식은 수명에 중대한 영향을 미치며, 여기에 정의된 공식에서는 그 영향을 다루지 않았습니다. 수명을 추산하거나 해석할 때는 RECOM과 긴밀히 협력하는 것이 좋습니다.