高功率开关模式电源(SMPS):应用领域与设计

设计高功率开关模式电源(SMPS)需谨慎选择拓扑结构,并密切关注元件选型、冷却系统设计等关键因素。这类电源的输出功率覆盖范围极广,从不足 1 瓦到数千瓦不等。除设计考量外,工程师还需紧跟不断更新的能效标准,并遵守各类相关法规要求。

高功率 SMPS 市场与应用领域概述

高功率输出电源在医疗、工业、交通和汽车等多个行业的各类应用中不可或缺。

在医疗应用领域,由于该领域对风险的高度规避特性,电源必须满足极高的安全、电磁兼容(EMC)和可靠性标准。医疗级电源及医疗设备的设计需符合 IEC 60601-1 安全标准与 IEC 60601-1-2 电磁兼容标准,这些标准直接影响设备的内部设计。与商用级设备相比,医疗设备通常需要更长的开发周期、更全面的供应商支持,且使用寿命要求更高。因此,这类电源需要供应商提供长达数年的持续支持服务。

高功率医疗应用领域包括:

  • 手术台
  • 电动病床
  • 诊断或生物实验室设施
  • 测试或测量系统
  • 便携式血液透析机
  • 呼吸设备(呼吸机、持续气道正压通气(CPAP)设备等)
  • 磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)和正电子发射断层扫描(PET)扫描仪
  • 激光设备

工业领域是高功率应用的另一重要场景。工业用 DC/DC和 AC/DC电源是现代自动化工厂的核心组成部分。
常见应用实例包括:
RECOM 的工业级电源
图 1:RECOM 丰富的工业级电源产品组合精选
  • 工业自动化与控制系统
  • 车床及其他工业机械
  • 物料搬运设备
  • 焊接机
  • 电加热器与工业烤箱
  • 工业机器人
  • 测试与测量设备


工业级电源需在宽泛的温度、湿度范围及冲击 / 振动环境下稳定运行,同时还要应对短路和输入电压浪涌等情况。许多工业级电源配备高速数据与控制总线接口,可无缝集成到监控与数据采集(SCADA)系统中。这类隔离式 DC/DC 电源能确保容错运行、缓解接地环路问题、实现子系统隔离,并提升操作人员安全性。

铁路应用领域

铁路应用领域的 DC/DC 和 AC/DC 电源即便在高温、严寒、冲击、振动等极端条件下,也需具备长期稳定的性能。对于铁路工程及轨道车辆而言,符合 EN 50155 标准至关重要。该标准对输入电压范围、电气隔离、工作温度、抗冲击振动能力、耐湿度性能、电磁兼容表现、可靠性及预期使用寿命等方面均制定了严格要求。

铁路领域的核心应用包括:

  • 铁路轨道车辆
  • 车载及轨旁系统
  • 高压电池供电系统
  • 分布式供电架构


电动汽车(EV)应用领域

电动汽车(EV)的快速普及,推动了对支持 EV 充电基础设施的先进电源的需求激增。消费者对更大电池容量和更快充电速度的需求日益增长,促使电池工作电压从 400V 向 800V 升级。这一变革为高功率充电解决方案带来了新的机遇与挑战。

典型的 EV 家用充电系统

图 2:典型的 EV 家用充电系统

高功率 EV 充电器的设计因安装位置和终端用户需求的不同而存在显著差异。充电功率跨度极大,从电动滑板车等小型应用的 2kW 以下,到大型车队及工程车辆充电的 1MW(兆瓦)不等。大多数 EV 充电器为单向设计,因为车辆搭载的车载充电器(OBC)通常不支持双向功率传输。然而,配备可直接接入高压电池的 DC 充电接口的 EV,可作为能源存储系统(ESS)使用。这一功能支持多种应用场景,包括:

  • 车辆到家庭(V2H)供电
  • 车辆到电网(V2G)调峰
  • 车辆到车辆(V2V)充电或为其他 EV 应急启动

尽管 EV 充电生态系统有望向双向拓扑结构转型,但要实现广泛应用,仍需解决诸多法规与技术层面的关键挑战。

辅助电源需求

AC/DC 辅助电源需满足 EV 充电器的效率与性能要求。这类系统常部署在过电压类别 III(OVC III)环境中,需承受电压骤降、浪涌及瞬变(如雷击引发的现象)。环境因素也会带来挑战,因为充电器常安装在潮湿、多尘或脏乱的车库等恶劣环境中。此外,可用的交流供电电压可能存在差异,例如三相 480VAC 或 277VAC 等。为确保可靠性,即便在这些严苛条件下,辅助 AC/DC 模块及内部开关稳压器或DC/DC 转换器也必须实现稳定的电压转换与隔离。

高功率 SMPS 应用的设计考量因素

由于开关模式电源(SMPS)在效率和功率密度方面的显著优势,在高功率应用中,其普及率远高于线性电源设计。不同的 DC/DC 转换器拓扑结构在性能与成本上呈现出不同的组合特性。低功率应用通常偏好反激式或正激式等结构简单、成本低廉的拓扑;而高功率应用则以效率和性能为首要目标,这通常意味着更高的成本与更复杂的结构。高功率 DC/DC 转换器设计中广泛应用的四种拓扑结构为:半桥、全桥、双晶体管推挽式及谐振型 LLC 转换器。

半桥与全桥转换器

半桥拓扑基于正激式转换器设计,可扩展至更高功率等级。尽管其元件数量较少,在 230VAC 及功率因数校正(PFC)应用中成本优势明显,但存在一定局限性。为防止桥臂直通电流,开关周期之间需设置死区时间,这导致占空比降至约 45%。此外,该设计中的变压器在每个周期仅承受一半输入电压,因此体积更大。

全桥转换器通过采用四个开关管,使变压器原边在每个周期都能承受完整输入电压,从而克服了半桥设计的局限性。尽管其定时电路更复杂,且需要两个隔离式高侧驱动器,但该设计可实现接近 50% 的占空比,大幅提升效率并降低开关损耗。在高功率应用中,额外增加的元件成本相对可控。

半桥与全桥拓扑结构

图 3:半桥与全桥拓扑结构

谐振型 LLC 转换器

谐振型 LLC 转换器因常能实现 90% 以上的高效率,在高功率应用中备受青睐。该拓扑通过零电压开关(ZVS)技术,即便在空载条件下也能最大限度降低开关损耗。对于 EV 高速充电器等输入电压范围宽、对效率和性能要求高的应用,LLC 转换器尤为适用。不过,其复杂度和成本较高,这是不容忽视的缺点。

半桥 LLC 转换器

图 4:半桥 LLC 转换器

双向 EV 充电需要采用不同的设计思路。单向车载充电器(OBC)通常采用 LLC 谐振型转换器,但该设计仅限单向运行。对于双向充电,DC-DC 阶段更适合采用 CLLC 谐振型转换器。这种拓扑兼具高效率和宽输出电压范围,可同时支持充电与放电模式,是先进 EV 应用的理想选择。拓扑结构的选择需根据应用的具体性能与成本需求确定。更多关于这些拓扑及其最佳应用场景的详细信息,可参考 RECOM 的《AC/DC 与 DC/DC 设计知识手册》 。

AC/DC 转换器:大功率设计考量

低功率 AC/DC 设计通常可依赖简单的二极管桥式整流器。然而,大功率设计需要功率因数校正(PFC)输入级,以满足电磁兼容性(EMC)法规要求。PFC 级可与 DC/DC 级集成为单个单元,或在模块化设计中作为独立的前端实现。

三相维也纳整流器拓扑结构

对于更高功率的 AC/DC 转换器,三相 PFC 拓扑结构(如维也纳整流器,图 5)具有显著优势。这种有源三电平拓扑结构通过采用电容分压器将供电电压减半,降低了晶体管的高开关电压应力。通过将输入二极管部分或全部替换为同步开关晶体管,可进一步提升能效。有关 AC/DC 转换器设计的更多信息,请参阅 RECOM 上述的《AC/DC 和 DC/DC 知识手册》。

三相维也纳整流器拓扑结构 PFC

图 5:三相维也纳整流器拓扑结构 PFC

冷却系统设计

无论对于 AC/DC 还是 DC/DC 系统,工作温度都是电源设计中的关键考量因素。温度对半导体的可靠性影响显著,温度每升高 10°C,故障率就会翻倍。因此,管理和散发多余热量是设计人员的首要任务。尽管现代大功率系统的能效通常超过 90%,但有效的热管理仍然至关重要。

冷却技术

AC/DC 和 DC/DC 电源最常用的冷却方法包括传导冷却、对流冷却、强制风冷和液体冷却。每种方法在温度管理和提升系统能效方面都具有独特优势。

  • 传导冷却:通过高温元件与低温表面的直接接触实现热传递。许多 DC/DC 转换器采用平面设计,可直接安装在外部散热器或冷板上,实现高效散热。
  • 对流冷却:利用环绕设备的自然气流(低密度流体)带走热量。若环境空气温度在规定范围内低于设备温度,对流冷却效果显著。许多电源设备的额定值正是基于此类自然对流冷却条件制定。
  • 强制风冷:通过风扇使空气在电源周围或设备外壳内循环流动。这种技术能增强散热效果,支持更高的功率密度。需强制风冷的电源通常会明确标注维持额定输出所需的最小风量。
  • 液体冷却:通过循环流体实现散热。该方式无需风扇,噪音极低,且能支持更高的功率密度。其核心优势在于可精准冷却特定热点,无需依赖体积庞大的内部散热器。

碳化硅:高功率设计的新兴趋势

高功率系统将效率置于成本与复杂度之上,这一需求推动了该领域的诸多技术创新。宽带隙半导体(尤其是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN))正逐渐取代传统硅基器件(如硅 MOSFET 和 IGBT),在高功率应用中得到广泛应用。其中,碳化硅技术更为成熟,凭借其高临界电场强度、高电子迁移率、高导热系数及 300℃的高熔点等独特特性,已实现大规模应用。这些特性使碳化硅器件具备极低的导通电阻(R (DS) on),从而减少开关损耗与传导损耗,非常适合高电流应用场景。

碳化硅在 DC/DC 设计中的优势

在 DC/DC 转换器中,碳化硅器件可实现更高的开关频率,从而提升功率密度并减小磁性元件体积。其卓越的效率能最大限度降低开关损耗,而出色的耐热性可简化热管理设计,缩短开发时间并降低成本。

碳化硅在 AC/DC 设计中的优势

在 AC/DC 转换器中,碳化硅技术用效率更高的图腾柱 PFC 架构取代了传统的 PFC 升压拓扑结构。通过取消耗能的二极管桥,仅通过两个半导体器件实现传导路径,从而提高了能效,并支持更高的开关频率。历史上,由于硅 MOSFET 的体二极管限制,图腾柱 PFC 在低功率设计中仅限于断续导电模式(DCM)运行,而碳化硅 MOSFET 则支持连续导电模式(CCM)运行。这一进步带来了更高的能效、更低的电磁干扰(EMI)和更高的功率密度。

碳化硅 MOSFET 与 IGBT 的对比

碳化硅 MOSFET 相较于 IGBT 也具有显著优势。IGBT 由于缺乏体二极管,需要超快续流二极管,且其最大开关频率限制在约 20kHz。这一限制导致其磁性元件和无源元件相较于碳化硅基设计更大、更重。相比之下,碳化硅器件开关频率更高,整体能效更优,是大功率应用的理想选择。

RECOM 标准大功率产品系列

RECOM 提供广泛的大功率产品,专为上述不同市场量身定制。这些解决方案满足医疗、工业、铁路和电动汽车应用的特定需求。

医疗应用

RECOM 的模块化 REM 和 RACM 系列转换器提供全面的合规解决方案,可缩短设计周期、简化认证流程并加快产品上市时间。这些医疗级 DC/DC 和 AC/DC 电源具有以下特点:

  • 加强绝缘,具备双重患者保护(2MOPP)
  • 低泄漏电流(BF 和 CF 等级)
  • 爬电距离和电气间隙超过 8 毫米

这些特性确保产品符合严苛的 ES/IEC/EN 60601-1 第三版医疗安全标准,提供超越功能隔离的额外保护。

工业应用

RECOM 拥有业界最丰富的工业级电源产品组合,涵盖超过 25,000 种标准产品。这些高性价比、安全认证且符合电磁兼容标准的解决方案功率范围高达 10kW,隔离电压等级从 1kVDC 到 5kVAC 不等。RECOM 的工业电源提供多种封装形式,专为满足各类工业环境的需求而设计。

铁路应用

针对铁路系统,RECOM 提供符合铁路标准的高可靠性解决方案。主要产品包括:

  • 带有源功率因数校正的三相交流输入电池充电器(如 RMOC3200 和 RMOC5000 系列),支持级联配置,功率可达 20kW
  • RMOC3200 系列,直流输入能力高达 800V
  • 输出电压选项范围从 24V 额定值到 110V 额定值(包括 36V、48V、72V 和 96V 等中间值)

此外,RECOM 还为车载和轨旁铁路应用提供 DC/DC 和 DC/AC 电源。

电动汽车充电应用

RECOM 的电动汽车产品组合包括适用于高端栅极驱动器的多种隔离式 DC/DC 转换器,以及符合 III 类过压(OVCIII)标准的辅助电源 AC/DC 转换器。RECOM 电源系统(RPS)通过全定制解决方案扩展了这些能力,例如:

  • 适用于移动和固定应用的电池充电器、均衡器和调节器
  • 单相或三相输入配置,输出可定制高达 20kW 或更高功率
  • 用于能量回收应用的双向设计

所有产品均配备全面的保护、监控和智能控制接口,确保可靠运行。

RECOM 定制大功率设计能力

RPS 专注于定制化大功率解决方案,提供专为各类应用量身打造的即插即用产品。无论输入是燃料电池的高压直流电源,还是单相 / 三相交流电源,RECOM 电源解决方案都能实现卓越的功率密度和能效。RECOM 为自动化、医疗工程、交通和通用工业等多个行业提供适用于固定和移动安装的解决方案。这些设计具备以下特点:

  • 一流的功能和可靠性
  • 极长的使用寿命
  • 交流输入有源功率因数校正(PFC)和直流输入过压保护
  • 最新的开关拓扑结构和数字控制功能

平台解决方案

RECOM 开发基于平台的设计,以实现出色的性价比和更短的产品上市时间。这些平台可快速修改以满足客户的独特需求,提供高性价比的定制化解决方案。主要平台特性包括:

  • 直流输出选项:12V、24V、36V、48V、110V、500VDC,或根据要求提供定制电压
  • 高能效和紧凑的封装形式
  • 可级联功率能力,支持 n+1 冗余
  • 标准、改性标准和全定制设计选项
  • 数字控制和监控接口(如 PM-Bus)

大功率 PFC 级

RECOM 还提供额定功率高达 4kW 的模块化大功率 PFC 级。这些 PFC 前端的功率因数超过 0.95,典型能效达 92%,非常适合严苛的应用场景。

为何选择 RECOM 的大功率应用解决方案

RECOM 提供全面的大功率电源系列,可满足各类 AC/DC、DC/DC 和 DC/AC 需求。这些解决方案包括标准产品和全定制选项,以满足特定应用需求。下表总结了 RECOM 标准和定制化大功率产品的核心能力。

特性 规格参数
功率(W) 最高 50,000W(模块级联可达 20,000W)
隔离特性 隔离式或非隔离式
输出路数 单路或多路输出
输入电压(Vin) 20–264V(单相交流)、200–600V(三相交流)、200–2500V(直流)
输出电压(Vout) 低压或 > 1kV
隔离电压 最高 6kV
连接方式 螺钉端子、笼式弹簧夹,可根据要求提供定制选项
机械形式 开放式框架、底盘安装式、封闭式或 19 英寸机架式
认证 CE、EN 55024、EN 55032、EN 62368、UL 60950-1、EN 50155
工作温度 最低:-40°C/-50°C,最高:70°C/85°C
保护功能 过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)
输出调节 通过可调微调引脚调节输出电压
接口 I²C、以太网、CAN 等
指令合规 REACH、RoHS 2+(10/10)、WEEE
质保期 3 年
稳压特性 稳压型

RECOM 的丰富产品线专为满足广泛市场领域和应用的需求而设计。如需了解更多信息,请浏览我们的标准产品系列,或下载白皮书、参考设计、应用笔记、报告和安全标准文档等资源。

如果您正在考虑定制项目,欢迎联系我们的工程团队,获取为您的独特需求量身打造的解决方案。