Videotranskript
Wenn
isolierte DC/DC-Wandler in Ihr Design eingebaut werden sollen, können Sie sich für vorgefertigte Wandlermodule entscheiden oder die Wandler alternativ selbst mit diskreten Bauteilen entwickeln. Dabei das richtige Gleichgewicht zwischen Kosten, Aufwand und Markteinführungszeit zu finden, ist nicht einfach. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle mit den Vor- und Nachteilen eines
vorgefertigten, handelsüblichen Wandlermoduls im Vergleich zu einer Lösung mit diskreten Komponenten beschäftigen. Anschließend analysieren wir die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen bei der Entscheidung für einen DC/DC-Wandler offenstehen.
Bei einem Wandlermodul handelt es sich um eine komplette, einsatzbereite Lösung, die sich einfach in Ihr Design integrieren lässt. Diese vorgefertigten Module ermöglichen Ihnen eine schnelle Markteinführungszeit und verfügen über eine vorzertifizierte Leistung und Sicherheit. Alles ist bereits dokumentiert und spezifiziert, sodass Ihnen eine einfache Lösung direkt zur Verfügung steht. Sie besteht aus einem einzigen Teil. Die vorgefertigten Module von RECOM ermöglichen zudem eine gewisse Flexibilität bei den Pinbelegungen, Grundflächen sowie Ein- und Ausgangsspannungskombinationen. Module sind jedoch teurer als eine Lösung mit diskreten Komponenten, da Sie dabei einen kleinen Aufpreis für die Montage und die Kapselung zahlen.
DC/DC-Wandler, die mit diskreten Bauteilen hergestellt werden, sind komplizierter in der Entwicklung und erfordern die Beschaffung mehrerer Bauteile von verschiedenen Anbietern; sie ermöglichen jedoch eine vollständige Designflexibilität und sind bei höheren Stückzahlen deutlich kostengünstiger. Es ist nicht ungewöhnlich, dass für das Prototyping und die ersten Produktionsläufe ein vorgefertigtes Modul verwendet wird und dann bei der Ausweitung des Projekts ein Umstieg auf eine diskrete Lösung erfolgt.
RECOM ist der einzige große Hersteller von DC/DC-Wandlern, der Ihnen sowohl vorgefertigte Module als auch DIY-Komponentenlösungen anbieten kann. Wenn Sie schließlich Ihren DC/DC-Wandler implementieren möchten, stehen Ihnen vier Möglichkeiten offen: von vollständig diskreten Lösungen bis hin zu vollständig vorgefertigten Optionen.
Option 1 ist der diskrete Ansatz. Dabei bestellen Sie lediglich den
primären Treiber-IC oder den sekundären intelligenten Rectifier-IC und implementieren den übrigen DC/DC-Wandler selbst. Diese Option eignet sich am besten für bestehende Designs, bei denen derzeit ein Modul eingesetzt wird, aber nun eine Kostensenkung erforderlich ist. RECOM überzeugt bei ICs in geringen bis mittleren Stückzahlen durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Option 2 besteht darin, nur den
Transformator zu bestellen und den Treiber und den Rectifier selbst zu implementieren. Diese Option ist am besten geeignet, wenn Sie bereits über eine bewährte Treiberlösung aus einem früheren Design verfügen, die Sie für Ihr neues Design verwenden können. Standardtransformatoren sind ab Lager verfügbar, sodass Sie diese schnell erhalten können.
Option 3 besteht in der Bestellung eines
Sets aus Power-IC und Transformator. Dadurch entfällt die Komplexität bei der Beschaffung und Entwicklung, während die Kompatibilität zwischen Ihren beiden kritischsten Leistungskomponenten vollends gewährleistet ist.
Option vier ist ein Bausatz, der alles enthält, was Sie benötigen: Ein
Power-IC, ein passender Transformator und ein sekundärer intelligenter Rectifier-IC – so haben Sie die völlige Freiheit bei der Entwicklung einer bewährten Wandlerlösung, die gänzlich den Anforderungen Ihres Projekts entspricht.
Für das Design-Prototyping und die Evaluierung bietet RECOM außerdem
gebrauchsfertige, vollständig montierte diskrete Lösungen an, die nach Ihren Spezifikationen gefertigt werden. Geben Sie einfach online die Kombinationen der Standardteile an. Innerhalb von 20 Werktagen liegt eine vollständig montierte diskrete Leiterplattenlösung zur Evaluierung auf Ihrem Schreibtisch.
Wenn Sie auf eine möglichst schnelle und einfache Lösung setzen, beginnen Sie am besten mit einem Wandlermodul. Wenn Sie möglichst niedrige Stückkosten bei hohen Stückzahlen erreichen möchten oder ungewöhnliche Designspezifikationen benötigen, sollten Sie sich für eine diskrete Lösung entscheiden.
Mit den diskreten und modularen Stromversorgungslösungen von RECOM erhalten Sie das Beste aus beiden Welten.
Ihre nächste Stromversorgungslösung finden Sie unter
recom-power.com.