Die verdeckten Risiken der Multi-Vendor-Integration
Probleme können jedoch entstehen, wenn Systemmodule von verschiedenen Herstellern bezogen werden – selbst wenn es sich um renommierte Anbieter handelt. Produkte werden in ihren Datenblättern unter spezifischen Bedingungen spezifiziert, die sich von Hersteller zu Hersteller oft deutlich unterscheiden. Die Temperatur-Spezifikation ist hierfür ein Paradebeispiel: Ein Teil der Komponenten wird über die maximale Hot-Spot-Temperatur am Gehäuse definiert, während andere die Umgebungstemperatur begrenzen, die in einem beliebigen Abstand zum Wandler gemessen wird. Auch die Ausrichtung der Wandler bei der Derating-Messung variiert – einige Hersteller messen auf einer horizontalen Leiterplatte (PCB), andere in vertikaler Position.
Ebenso kann das EMV-Verhalten kritisch werden, da Zulieferer bei der Messung von leitungsgebundenen und abgestrahlten Störemissionen von definierten externen Bedingungen – wie der Netzimpedanz – ausgehen müssen. Zudem können Wandler über gekoppelte Störungen entlang der Leitungen sowie magnetisch miteinander interagieren, was stark von der physischen Anordnung der Produkte abhängt. Auf der Platine integrierte Filter, die dafür sorgen, dass eine einzelne Komponente die EMI-Vorgaben auf dem Papier erfüllt, können in Kombination mit den Filtern anderer Produkte die EMI-Werte im Gesamtsystem verschlechtern. Ursache hierfür sind häufig unbeabsichtigte Resonanzen und daraus resultierende Spannungsspitzen (peaking).
Eine besonders tückische Wechselwirkung entsteht, wenn ein geregelter Schaltwandler direkt vom Ausgang eines anderen gespeist wird: Bei konstantem Wirkungsgrad und gleichbleibender Last ist die Eingangsleistung eines geregelten Schaltwandlers konstant. Steigt nun die Eingangsspannung, sinkt der Strom – der Wandler verhält sich wie ein negativer Widerstand.
Ein vorgeschalteter geregelter Wandler ist primär für typische positive ohmsche sowie kapazitive Lasten ausgelegt und kann bei einer negativen Widerstandslast schnell instabil werden. In ähnlicher Weise führt ein positiver Spannungstransient des vorgeschalteten Wandlers zu einem sinkenden Strom im nachgeschalteten Wandler. Das kann den Regelkreis des ersten Wandlers dazu veranlassen, die Spannung noch weiter nach oben zu regeln. So verstärkt sich der ursprüngliche Effekt kaskadenartig – bis hin zu potenziell destruktiven Spannungspegeln.