RECOMは通常、どのように製品をEN/IEC 60950-1に認証していましたか? すべてのRECOM製品は、EN 60950-1およびIEC 60950-1の認証を同時に取得しています。IEC 60950-1が2020年12月20日以降も有効であることが重要です。したがって、EN/IEC 62368-1準拠のエンドアプリケーションにそのような製品を使用することはまだ可能です。
RECOMは、2020年12月20日以降もEN 60950-1準拠の製品を市場に出してもよいですか? はい。RECOMが市場に投入するすべてのRECOM製品は、以下の要件のうち1つ以上を満たしています。 以下のように区別する必要があります。 RECOMは、EN 60950-1およびその他のEN規格に準拠して認証された製品を市場に出すことがあります。 RECOMは、EN 62368-1に更新されたEN 60950-1に準拠して認証された製品を市場に出すことがあります。 RECOMは、EU 指令 2014/35 で定められた自己申告を有する製品を市場に出すことがあります。
EN 60950-1に準拠して認証されたCEマーク付きRECOM製品が2020年12月20日以降に販売店に在庫がある場合はどうなりますか? まず第一に、そのような製品は2020年12月20日以前に認証されたものでなければなりません。販売代理店は、2020年12月20日以降もEN 60950-1を取得した製品を継続して販売することができます。販売代理店は、各RECOM製品がCEマーキングを有し、必要な文書、説明書、安全情報が添付されていることを確認するものとします。 2020年12月20日以降に販売代理店が入手した製品については、"RECOMは2020年12月20日以降もEN 60950-1を搭載した製品を市場に出してもよいですか?"の回答を参照してください。
2020年12月20日以降、IEC 60950-1準拠のRECOM製品を使用したEN 60950-1準拠のエンドアプリケーションはどうすればよいですか? EN/IEC 62368-1 : 2014 、第 4.1.1 項では、次のように回答しています。 IEC 60950-1 に準拠するコンポーネントおよびサブアセンブリは、最終製品での構成部品またはサブアセンブリの適切な使用を考慮する以外の評価を行わずに、この規格の対象となる機器の一部として使用できます
UL 60950-1準拠のRECOM製品の有効期限は 2020 年 12 月 20 日ですが、どのような影響がありますか? 影響はありません。UL 60950-1も有効です。 前述のように、お客様はIEC 60950-1に準拠したコンポーネントおよびサブアセンブリを使用可能です。 RECOM は、 EN 60950-1に関するさまざまな質疑にお答えすることをお約束します。REOCM は、今後の質問について支援し、アドバイスをする準備ができています。下記リンクからお問い合わせ下さい。 営業チーム 主題の訪問の詳細については:The safety standard landscape after ‘60950’