電気自動車とe-モビリティは、一般的に、二酸化炭素排出量を削減する必要がある世界における将来の輸送手段です。バッテリー駆動の自動車を費用対効果の高いものにするために、電気自動車の充電器は可能な限り効率的で経済的なものでなければなりません。数kW レベルの電力変換ステージは、最新のトポロジーと半導体技術によって改善されていますが、AC/DC 補助電源も効率と価値の面でEV充電器の要件に適合している必要があります。
充電用ウォールボックスや充電ステーションは、過電圧カテゴリー3(OVC III)の環境に設置されることが多く、落雷による大きなディップ、サージ、過渡電流の可能性があり、電源はそれらにも耐える必要があります。さらに、温度変化が激しく、使用できるAC電源電圧が三相のAC480VまたはAC277Vであることもあります。また、補助AC/DCモジュールは、内部電圧変換と絶縁を行うスイッチング・レギュレータやDC/DCコンバータとともに、この環境下で確実に動作する必要があります。
充電用ウォールボックスや充電ステーションは、過電圧カテゴリー3(OVC III)の環境に設置されることが多く、落雷による大きなディップ、サージ、過渡電流の可能性があり、電源はそれらにも耐える必要があります。さらに、温度変化が激しく、使用できるAC電源電圧が三相のAC480VまたはAC277Vであることもあります。また、補助AC/DCモジュールは、内部電圧変換と絶縁を行うスイッチング・レギュレータやDC/DCコンバータとともに、この環境下で確実に動作する必要があります。